概览

描述

G3-PLC 联盟要求采用基于 OFDM 的电力线通信标准,如 PRIME,并将其作为主流的自动抄表 (AMR) 通信方式。PLC 的应用包括智能楼宇控制、语音传输等。

该解决方案结合使用了瑞萨 RX651 MCU 和 CPX3 SoC PLC 调制解调器,外加 ISL15102 线路驱动器,同时与高效的 ISL85410/5 功率降压转换器相结合。这是一个利用 PLC 数据传输实现对 1000 多个节点进行管理的解决方案。CPX3 是一款 PLC 调制解调器,用于发送和接收数据,然后将数据转发给线路驱动器,以便将该信号放大并耦合到交流线路。整个过程完全符合 G3-PLC 联盟标准。

主要特性:

  • 对G3/PRIME标准提供完整解决方案级支持
  • 提供硬件包设计支持
  • 高性能的点对点和网络通信
图像
图像
Winning Combinations

成功产品组合

瑞萨电子提供数十种成功的新产品组合 这些专家设计了展示瑞萨电子的嵌入式处理、模拟、电源和连接的互补产品组合。 有了这些经过工程师审查的设计,客户就可以利用优化的平台来实现他们的设计思路,加快产品开发周期并降低将设计投放市场的总体风险。

发现更多成功产品组合