图像
电力线通信 (PLC) 是一种以电力线为载体的通信方式。 通过使用电力线作为通信网络,凭借快速,低廉的成本建立系统。 因此,PLC 被用作智能电表(高级计量基础设施 — AMI)、家庭能源管理系统(HEMS)、建筑能源管理系统(BEMS)和太阳能电池板监控系统(PV)的通信,这些都是智能社会的一部分。 通信数据可以通过 AC 或 DC 电力线传播。
瑞萨电子提供的电力线通信解决方案由高性能灵活 PLC 模块、优化评估板和软件堆栈组成,可轻松实现可靠通信,支持项目开发。
瑞萨电子提供符合 G3-PLC、PRIME 和 Meters and More 全栈全球标准的电力线通信软件,支持多跳通信。 瑞萨电子还提供基于 G3-PLC MAC 层的简单通信软件。 您可根据系统需要,从这些软件包中进行选择。
电力线上的通信信号可能会受到噪声、线路阻抗等因素的影响,因此分析通信状态非常重要。 瑞萨电子和我们的合作伙伴提供多种评估工具,可将电力线通信数据可视化,并显示对这些数据的分析。
随着智能电表等智能设备的普及,PLC 网络系统的复杂性和规模也将增大。 多个全球联盟推动了通信协议规范的标准化和建立,这些协议可确保这些多样化网络间的互联性。 自这些联盟成立以来,瑞萨电子一直是其研发和国际标准化的有力推动者,并且开发了支持各种协议的解决方案。
博客 | 2021年11月30日 | ||
新闻 | 2021年11月30日 | ||
博客 | 2021年11月1日 | ||
博客 | 2021年8月20日 | ||
博客 | 2021年8月10日 | ||
新闻 | 2020年3月26日 |