增强型平台为可穿戴设备、智能手机和工业监测设备提供了可选定臭氧检测功能、微型传感器和IP67防水封装

2021年6月17日

2021 年 6 月 17 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,扩展其广受欢迎的ZMOD4510户外空气质量(OAQ)气体传感器平台,推出采用符合IP67标准防水封装和基于AI新算法的全新增强型ZMOD4510,实现了超低功率可选定臭氧监测功能。增强型ZMOD4510为业界首款具有可选定臭氧监测功能的全校准微型数字OAQ传感器解决方案,为用户提供实时所处环境中的空气质量可视性,从而打造个性化体验。

臭氧是造成室外空气质量低下,并给健康带来危害的重要原因之一。基于瑞萨的新型超低功耗固件,增强型ZMOD4510可以检测特定的臭氧水平,而忽略其它污染物,同时将功耗保持在200uW以下。这种可选定测量功能允许智能手表、手机和烟雾探测器等设备监测通常在室外发现的有害臭氧气体——这些气体可以通过敞开的门窗飘散至室内。经过优化,ZMOD4510所实现的极低功耗是此类电池供电设备获得更长续航时间的关键。

 

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部传感器解决方案事业部高级总监Uwe Guenther表示:“室外空气质量测量首要考虑的是位置——不同街道甚至同一条街道两侧的空气质量水平都可能会有很大差异。增强型ZMOD4510为制造商实现智能手表和手机等电池供电设备所需的选择性高精度感测、超小尺寸,和较长的电池寿命,也为客户提供方便且定制化的实时空气质量环境视图。”

瑞萨独特的软件可配置ZMOD平台为智能传感系统提供了设计灵活性,它允许现场固件更新,以获得可选定臭氧检测等新的特定应用功能。

ZMOD4510能够对浓度低至20ppb(十亿分之二十)的可选定臭氧水平进行量化;加上低功耗、小尺寸和出色的灵活性等特性,使其成为移动和可穿戴设备,以及无线安全摄像机、停车计时器等工业应用的理想解决方案。

新的防水封装使该传感器能够在恶劣环境及水下运行。IP67等级传感器保持了卓越的精度与高性能,同时无需昂贵的防水系统;而所有这些都包含在一个极小的3mm x 3mm x 0.9mm尺寸LGA封装中。传感器在出厂时疏水和疏油性封装已经过完全校准,客户可以在其电路上涂敷适形涂层,而无需为模块添加外部膜。

瑞萨已为各类应用确定并创建了“成功产品组合”系统架构,其中ZMOD4510系列产品更为系统增加了差异化价值;例如,用于智能照明的一款成功产品组合“楼宇自动化照明与空气质量传感器解决方案”展示了楼宇自动化的应用案例。ZMOD4510传感器还为智能手表等可穿戴设备增添了一个新维度。瑞萨的成功产品组合由可无缝协同工作且相互兼容的器件构成,作为经过验证的解决方案,旨在帮助客户加速设计并更快地进入市场。了解瑞萨200余款成功产品组合,请访问:renesas.cn/WIN

ZMOD4510已根据美国环境署 (EPA) 用于臭氧测量的空气质量指数进行校准,并且具有高度硅氧烷耐受性,在恶劣环境中使用时具有出色的可靠性。

供货信息

增强型ZMOD4510平台现可以提供标准和IP67等级的传感器封装。了解更多信息,请访问:http://www.renesas.com/zmod4510

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。