全新SmartBond DA1470x产品家族在小尺寸中带来集成应用和2D图形处理器、语音活动检测器及电源管理,助力更小规格的物联网产品设计

2022年6月21日

2022 年 6 月 21 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出SmartBond™ DA1470x产品家族低功耗蓝牙®(LE)解决方案——先进的、用于无线连接的集成片上系统(SoC)。

DA1470x产品家族是低功耗蓝牙技术领域唯一将电源管理单元、硬件语音活动检测器(VAD)、图形处理单元(GPU)和低功耗蓝牙®连接功能全部集成在单个芯片中的解决方案。其多样化功能为智能物联网设备提供先进的传感器和图形功能,以及无缝、超低功耗且始终在线的音频处理能力。由此,这一全新产品家族也成为智能手表和健身追踪器等可穿戴设备、葡萄糖监测仪读取器和其它消费类医疗与保健设备、带显示屏的家用电器、工业自动化与安全系统,以及电动自行车和游戏设备等蓝牙控制的理想选择。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部连接与音频业务部副总裁Sean McGrath表示:“DA1470x产品家族成功扩展了瑞萨多功能集成的战略,涵盖更强的处理能力、扩大的内存,和改进的电源模块,以及用于随时在线唤醒和命令字检测功能的VAD。这一功能丰富的SoC产品家族让开发人员能够突破互联消费和工业应用的边界,并使他们的物联网产品满足未来多种应用的需求,同时优化了其物料成本”

高水平的集成度进一步节省了物料清单(BOM)成本,实现了高性价比的系统解决方案。还减少了PCB上的组件数量,实现了更小的外形设计,并为额外的组件或更大的电池腾出空间。由于PCB上组件的减少,系统可靠性得到提升,从而进一步缩减终端产品的总销售成本(COGS)。

SmartBond DA1470x产品家族已获得市场的广泛认可。例如,DA14706已成为新近推出的小米手环7的核心器件。该手环具有一个引人注目的1.62英寸、192 x 490分辨率AMOLED显示屏,带来120种运动模式和15天的典型电池使用寿命。

DA1470x无线SoC的关键特性

  • 多核系统——Arm® Cortex®-M33处理器作为主要应用内核,Cortex-M0+作为传感器节点控制器
  • 集成2D GPU和显示控制器,支持DPI、JDI并行、DBI和单/双/四路SPI接口
  • 可配置MAC支持低功耗蓝牙®5.2和专有2.4 GHz协议
  • 集成720mA JEITA标准USB充电器,支持可充电锂离子/锂聚合物电池
  • PMU集成的低静态电流SIMO DC/DC转换器有效为内部系统和外部组件供电
  • 超低功率硬件VAD实现无缝且始终在线的音频处理

成功产品组合

瑞萨将全新DA1470x与其广泛的嵌入式处理、模拟、电源和连接产品组合的多个组件相结合,打造了两款新的成功产品组合:其一为可穿戴活动追踪器,另一款为轻型电动汽车的仪表板。基于其产品组合中的兼容器件,瑞萨现已推出超过300款“成功产品组合”,以帮助用户加快设计过程,加快产品上市速度。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win

Embedded World参展信息

DA1470x产品家族将于2022年6月21日至23日在德国纽伦堡举行的Embedded World展会(1号厅,1-234号展位)上展示。

供货信息

DA1470x产品家族包括四款全新器件,且均已量产并广泛供货。关于新款器件的更多信息,请访问:renesas.com/DA1470x

关于瑞萨电子

瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm和Arm Cortex是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。