全新ClockMatrix2提供具有超低抖动时钟输出的单芯片网络同步器和抖动衰减器,同时支持所有IEEE1588操作模式

2021年12月15日

2021 年 12 月 15 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出了用于400/800Gbps光传输和有线网络的ClockMatrix2高性能、多通道、精密时钟产品。基于2019年推出的用于5G无线和100/200Gbps有线网络的ClockMatrix产品,此次推出的第二代产品进一步提升了性能,相位抖动低至88fs-rms。

高度集成的产品提供了部署IEEE1588时钟解决方案所需的所有功能,并具有抖动衰减能力,可为数据速率高达112Gbps PAM-4的同步以太网PHY提供超低抖动时钟输出,从而降低设计复杂性并节约物料清单(BOM),同时还允许客户将时钟产品应用于各种网络应用。

瑞萨电子时钟产品事业部副总裁Bobby Matinpour表示:“5G升级推动网络速度和精度的极限,提高了时钟抖动和同步能力的标准。新型ClockMatrix2在高度集成的单芯片解决方案中可提供低抖动、高精度及广泛的同步功能等优势。”

ClockMatrix2产品家族的关键特性

  • 高度集成的6通道精密时钟源,无需额外的高速接口抖动衰减器
  • 时钟输出上的88fs-rms相位抖动,输出超低抖动时钟,支持高速串行链路(高达112Gbps PAM-4 PHY)
  • 支持多种标准和协议,包括同步以太网(Sync-E)和IEEE1588
  • 遵守G.8262.1和G.8262电信边界时钟要求以及G.8273.2 C类和D类时间精度

ClockMatrix2系统同步器与其它互补且无缝协作的模拟和电源产品相结合,打造面向各类应用的“成功产品组合”,例如,200/400/800G固定外形交换机解决方案。瑞萨现已推出适用于各种应用和终端产品的250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:www.renesas.com/win

供货信息

RC32614 ClockMatrix2系统同步器现已上市。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/clockmatrix。可选的PTP时钟管理器软件可在使用RC32614时免费提供。

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章