全新RAA2S425x产品家族集成多种模拟和数字功能,以缩减xEV/EV/FCEV压力传感制动、传动和HVAC系统的设计时间与成本

2021年9月28日

2021 年 9 月 28 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出用于汽车压力传感系统的RAA2S425x产品家族IC。全新RAA2S425x产品家族可为汽车xEV/EV/FCEV压力传感制动、传动和HVAC(暖通空调)系统信号提供高精度放大和针对传感器的校正功能。RAA2S425x产品家族具备高集成度和先进的数模功能,可显著缩短设计周期并降低客户的系统BOM及生产成本。

RAA2S425x IC支持所有主流压力传感技术,并具有增强信号调节的高性能模拟前端(AFE)。该产品提供扩展的模拟传感器偏移补偿(XSOC),适用于几乎所有电阻桥信号的调理,并能够在宽温范围(-40°C至150°C)内提供高精度(0.35% - 1.0%)压力和温度读数。

RAA2S425x IC集成一个16位RISC微控制器,提供对信号偏移、灵敏度、温度漂移和非线性的数字补偿。其拥有高度可靠的非易失性存储器(NVM),可在恶劣的汽车环境中存储校准系数与配置数据。RAA2S425x与校准设备进行数字通信,降低了噪声敏感性。数字校准方式无需对传感元件进行调整,使客户能够保持较低的装配成本。RAA2S425x作为面向安全和汽车级严苛应用的理想解决方案,集成过压与反极性保护电路,符合ISO26262 ASIL-B功能安全标准,并具有出色的电磁兼容性及多种诊断功能。

瑞萨电子汽车传感器事业部副总裁Christian Wolf表示:“RAA2S425x产品家族展示了瑞萨强大的模拟与数字技术组合为汽车领域客户带来的独特功能。全新压力传感解决方案使我们的客户能够借助高精度并可靠的系统缩短设计周期,同时满足严苛的汽车安全要求。”

RAA2S425x压力传感解决方案的关键特性

  • 用于增强信号调节的高性能模拟前端(AFE)
  • 0.35%-1.0%的高精度压力读数,13至18位有效ADC分辨率
  • -40°C至150°C宽温范围;符合AEC-Q100 Grade 0(-40°C至150°C)标准
  • 满足车辆ISO26262功能安全标准ASIL-B等级
  • 扩展模拟传感器偏移补偿(XSOC)支持多个电阻桥,具有可选的片上PTAT(与绝对温度成正比),以提供外部温度感测
  • 对信号偏移、灵敏度、温度漂移和非线性进行数字补偿以提升精度
  • 数字校准无需调整传感元件,从而降低装配成本
  • 具有高度可靠的非易失性存储器,可存储校准系数和配置数据
  • 比率式模拟输出信号和最高速模式下100μs输出更新速率
  • 故障安全操作的诊断和故障检查
  • 提供静态和临时诊断模式

瑞萨将RAA2S425x与其配套的MCU、模拟和电源器件相结合,为汽车xEV/EV/FCEV压力传感制动、传动和HVAC系统打造“成功产品组合”。瑞萨现已推出适用于各种应用和终端产品的250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/win;了解面向汽车应用的“成功产品组合”,请访问:https://www.renesas.com/application/winning-combinations-automotive

供货信息

RAA2S425x现已开始供货;产品采用4mm x 4mm QFN-24封装,具有可湿润侧翼封装。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/RAA2S4251B

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm、Arm、Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章