RA4E1是RA4系列的第一款入门级产品,基于Arm® Cortex®-M33内核,提供100MHz性能与超低运行功耗的优化组合

2021年9月22日

2021年9月22日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布推出基于Arm® Cortex®-M33内核的新微控制器(MCU)产品群,扩展其32位RA MCU产品家族。新型100MHz性能的RA4E1产品群具有高性能、优化功能集成与功耗之间的平衡。它可以缩短产品设计周期并能轻松升级至其它RA系列产品。

瑞萨RA产品家族现拥有150多个型号,工作频率从48MHz到200MHz。RA MCU提供出色的功耗水平、广泛的通信连接选项和包括Arm TrustZone®技术在内的先进安全功能。 瑞萨灵活配置软件包 (FSP) 可支持所有RA产品,FSP包含高效的驱动程序和中间件,以简化通信和安全功能的实现,图形化用户界面可简化并加速开发流程。FSP能灵活地复用现有代码资源,并轻松实现与其他 RA 系列产品的兼容和扩展。使用FSP的开发人员还可通过广泛的Arm生态系统获得各种工具,有助于加快上市时间,也可以通过瑞萨广泛的合作伙伴网络获取支持。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“通过强劲性能、先进功能、易于开发的系统和产品价值,我们的RA产品持续提供超出预期的表现。开发新型RA4E1产品群是为了通过入门级产品选项来扩展RA产品家族,从而满足客户需求。我们相信这些产品将成为多种应用场景的理想选择,很多设计人员也会发现RA产品可以满足他们当前和未来发展的需求。”

RA4E1 MCU产品群

RA4E1 MCU是100MHz性能的RA4系列中的第一款入门级产品。该产品群包括四款不同产品,从48引脚到64引脚封装,配置256kB至512kB的闪存和128kB的SRAM。RA4E1 MCU提供同类产品中较低运行功耗,以100MHz从闪存执行程序时运行电流仅为60μA/MHz。RA4E1提供了创新外围设备、连接功能和降低系统成本这三者的优化组合。RA4E1产品群是成本敏感型应用和其他兼具性能和低功耗系统的理想选择。

RA4E1产品群的主要特点

  • 以100MHz运行的Arm Cortex-M33 CPU内核
  • 256kB至512kB的集成闪存选项,128kB SRAM
  • 工作温度范围:Ta = -40°C ~ 85°C
  • 48引脚至64引脚的封装选项
  • 低功耗运行:以100MHz频率运行时为60µA/MHz;从闪存执行CoreMark性能测试程序时为81µA/MHz
  • 集成全速USB 2.0接口、串行通信接口、CAN和QSPI
  • 降低系统总体成本:使用FLL的片上高精度(±0.25%)内部振荡器、丰富的GPIO资源、出色的模拟功能、低电压检测和内部复位功能

RA4E1 MCU可与瑞萨的模拟和电源产品无缝结合使用,以创建适用于各类应用的综合解决方案。其中包括使用RA4E1 MCU的智能物联网空气过滤器和智能咖啡机。瑞萨电子提供超过250款使用无缝协作产品的“成功产品组合”,适用于多种应用和最终产品。更多信息,请访问:renesas.com/win

供货信息

所有RA4E1 MCU产品均已上市。为帮助工程师快速开始使用RA4E1 MCU,瑞萨电子推出了搭载J-Link OB调试器的FPB-RA4E1快速原型开发板。有关RA4E1 MCU产品群的更多信息,请访问 https://www.renesas.com/RA4E1。有关新型快速原型开发板的更多信息,请访问:https://www.renesas.com/FPB-RA4E1

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm、Arm Cortex和TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的商标或注册商标。本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。