全新MCU产品群可提供最低80µA/MHz工作电流,工作频率最高100MHz

2021年2月4日

2021 年 2 月 3 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出12款全新RA4M2微控制器(MCU)产品,以扩展其RA4系列MCU阵容。新产品将超低功耗、高性能和增强的安全性充分结合,使其成为工业与物联网应用的理想解决方案。

RA4M2 MCU产品群具有卓越的低功耗,其在运行模式下工作电流仅为80µA/MHz,待机电流低至0.7mA,唤醒时间为30µs。RA4M2 MCU工作频率最高100MHz,是工业和物联网边缘设备等需要高性能、低功耗应用的理想选择。

RA4M2 MCU采用基于Armv8-M架构的Arm® Cortex®-M33内核,集成Arm TrustZone®技术和瑞萨安全加密引擎。安全加密引擎包含多个对称和非对称加密加速器、高级密钥管理、安全的生命周期管理、抵抗功率分析攻击和篡改检测功能。这一组合使客户能够实现安全芯片功能,让物联网边缘设备等低功耗应用获得安全保障。

瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级副总裁Roger Wendelken表示:“RA4M2 MCU产品群将高性能、安全功能与低功耗相结合,是超低功耗物联网边缘应用的理想解决方案。瑞萨基于RA产品家族持续推出出色的解决方案,证明了瑞萨在设计、制造和营销各方面的强大能力,以及瑞萨作为全球卓越的MCU供应商的雄厚实力。”

RA4M2 MCU产品群的关键特性

  • 提供运行模式下80μA/MHz的超低功耗,唤醒时间为30μs
  • 采用100MHz主频Arm Cortex-M33内核,支持TrustZone技术
  • 包含瑞萨安全加密引擎的完整安全解决方案
  • 提供48-100引脚LQFP封装,以及48引脚QFN封装
  • 集成512KB、384KB或256KB闪存,128K SRAM
  • 电容式触摸感应单元
  • 全速USB 2.0
  • 高级模拟功能,支持一路ADC
  • QuadSPI
  • SDHI

RA4M2产品群配备易用的灵活配置软件包(FSP),其中包括一流的HAL驱动程序。FSP通过GUI工具简化流程并显著加快开发进程,同时也使客户轻松地从原有的8/16位MCU设计转移过来。选用RA4M2 MCU的设计人员还可充分利用强大的Arm合作伙伴生态系统,获得大量有助于加速产品上市的工具。

瑞萨RA4M2 MCU可与瑞萨模拟和电源产品结合使用,以开发适用于各类应用的全面解决方案。以下这些“成功产品组合”展示了RA4M2 MCU的独特功能以及瑞萨产品阵容的广度和深度。智能物联网空气净化器工业CAN传感器网络等更多相关应用解决方案,可访问:http://www.renesas.com/win

供货信息

RA4M2 MCU现可从瑞萨全球经销商处购买。了解更多信息,请访问:renesas.com/ra4m2

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注) Arm、Arm Cortex和Arm TrustZone是Arm Limited在欧盟和其它国家/地区的注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章

分享此文章