强大产品阵容可提供出色的低相位噪声,成为业界首个完整5G射频同步解决方案

2021年3月23日

2021 年 3 月 23 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出三款适用于4G和5G射频的新型低相位噪声、高频RF时钟解决方案,以及两种全新成功产品组合以扩展瑞萨通信时钟产品阵容,满足市场对全信号链解决方案的需求。全新8V19N850射频时钟同步器和8V19N880、8V19N882 JESD204B/C时钟抖动衰减器可提供符合ITU-T标准的网络时钟同步、出色的低相位噪声和高时钟频率。

瑞萨电子数据中心事业部时钟产品副总裁Bobby Matinpour表示:“网络同步在向5G过渡的过程中扮演着越来越重要的角色。我们通过此次推出的最新产品和成功产品组合,帮助通信领域的客户开发出具有卓越性能与可靠性的下一代解决方案。”

8V19N850射频时钟同步器是业界首款5G射频同步集成解决方案,具备在单芯片进行射频同步的完整功能,同时符合ITU-T G.8273.2 T-BC/T-TSC Class C、ITU-T G.8262.1增强版SyncE和JESD204B/C等全套规范。8V19N850还可根据IEEE 802.1cm前传同步要求从CPRI/eCPR复原时钟,非常适合用于新兴的5G O-RAN网络的射频单元(O-RU)。

8V19N8808V19N882 JESD204B/C时钟抖动衰减器可为无线通信、测试与测量、仪器仪表及高性能成像等关键任务型工业数据转换器应用提供低相位噪声和低至74fs RMS和-90dB杂散衰减的出色抖动性能。新产品支持高达3932.16MHz的频率(使用外部VCO时最高可达6GHz),具备16及18个集成差分输出,可在1.8V工作电压下提供高性能、低电压和低功耗平衡。

新产品已被纳入瑞萨两款全新成功产品组合,旨在满足蜂窝服务对更高带宽日益增长的需求。小型蜂窝基站MIMO基站解决方案使用相互兼容的器件,以降低风险并加快产品上市速度。新型RF时钟IC与瑞萨微控制器、电源管理产品完美结合,加速解决方案设计。

凭借在硅时钟市场的丰富经验,瑞萨电子打造了“一站式”时钟解决方案,提供从全功能系统解决方案到简单的时钟模块器件的专业知识和产品。

供货信息

全新8V19N850、8V19N880和8V19N882 RF时钟IC现已上市。了解更多信息,请访问renesas.com/radiosynchronizers

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟功率器件和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。