得益于稳健的市场需求和对Intersil的收购统合,瑞萨电子第二季度销售额同比大幅增长。第二季度毛利率和营业利润率也实现了同比提升。
2017年7月28日
  • 2017财年第二季度半导体销售额达1943亿日元,同比增长31.7%,环比增长12.6%。非GAAP(1)毛利率为45.7%,同比增长1.4%。非GAAP营业收入达290亿日元,同比增长82亿日元;其中非GAAP营业利润率为14.6%,同比增长0.9%。
  • 2017财年第三季度财务业绩展望:半导体销售额预测将达1919亿日元,同比增长29.4%。非GAAP毛利率将达45.5%,同比增长2.9%。非GAAP营业利润率将达15.6%,同比增长4.7%。

 

2017年7月28日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723,简称“瑞萨电子”)今日公布了截至2017年6月30日的第二季度财务业绩。

 

瑞萨电子株式会社总裁兼CEO吴文精(Bunsei Kure)表示:“通过增加销售收入和成本控制,我们成功地提升了毛利率和营业利润率。”“我们第二季度的半导体销售额同比增加了31.7%,增长的动力主要来自汽车和工业市场对我们产品的强劲需求。同时也得益于对Intersil的收购统合和去年同期发生的熊本县地震不良影响的消散。我们预计,下一季度的半导体销售额和毛利率/营业利润率将会保持同比增长。”

 

非GAAP业绩 2017财年第二季度
(2017年4月-6月)
2017财年第一季度
(2017年1月-3月)
2016财年第二季度
(2016年4月-6月)
环比 同比
净销售额 198.1 177.6 152.0 +11.5% +30.4%
半导体销售额 194.3 172.6 147.5 +12.6% +31.7%
毛利率 45.7% 45.5% 44.3% +0.2pts +1.4pts
营业收入 29.0 29.1 20.9 -0.2% +39.2%
营业利润率 14.6% 16.4% 13.7% -1.7pts +0.9pts
EBITDA(2) 47.3 46.2 35.4 +2.5% +33.8%
日本GAAP业绩 2017财年第二季度
(2017年4月-6月)
2017财年第一季度
(2017年1月-3月)
2016财年第二季度
(2016年4月-6月)
环比 同比
净销售额 198.1 177.6 152.0 +11.5% +30.4%
半导体销售额 194.3 172.6 147.5 +12.6% +31.7%
毛利率 45.7% 45.5% 42.8% +0.2pts +2.9pts
营业收入 18.8 25.5 18.6 -26.3% +1.2%
营业利润率 9.5% 14.3% 12.2% -4.9pts -2.7pts
EBITDA 46.0 45.6 33.1 +0.8% +39.1%

(1) 非GAAP业绩:排除非经常性和其他特定项目计算而得的结果。截至2016年12月的2016财年结束,非GAAP业绩排除了Renesas SP Drivers销售额和损益的影响、LTE调制解调器业务损益的影响和库存增加造成的损益的影响。2017财年开始至2017年12月期间,非GAAP业绩的定义修订为排除了商誉摊销、所购无形资产摊销、收购Intersil相关支出、股权激励相关支出和股票发行相关支出后,计算而出的结果。(参考资料:《2017财年第二季度库存增加对营业收入的影响为0日元》)请参阅日本GAAP和非GAAP调和的规格表。

(2) EBITDA:营业收入+折旧和摊销+长期预付费用的摊销。商誉摊销也计入以日本GAAP为基础的EBITDA之中。

基于试算基础、按半导体应用领域划分的季度销售额(十亿日元)(3)

2017年2月完成对Intersil的收购后,瑞萨电子推进与Intersil的业务整合,将其业务组织架构改编为“汽车”、“工业”和“通用”三大事业本部,这三个应用类别构成了集团的主营业务,此外的“其他半导体”,则囊括了以上三者之外的其他业务。

 

按半导体应用领域划分的销售额(十亿日元) 2017财年第二季度
(2017年4月-6月)
2017财年第一季度
(2017年1月-3月)
2016财年第二季度
(2016年4月-6月)
环比 同比
汽车 (4) 102.9 96.9 84.5 +6.2% +21.8%
工业 (5) 54.0 50.6 45.4 +6.8% +18.9%
通用 (6) 36.3 33.0 31.1 +10.0% +16.7%
其他半导体 1.1 0.8 1.0 +31.0% +8.9%
总计 194.3 181.3 162.0 +7.2% +19.9%

(3) 试算基础:涵盖了收购完成前Intersil历史收入的瑞萨电子净销售额

(4) 汽车:瑞萨电子在“汽车控制”和“车载信息”领域,主要提供微控制器(MCU)、片上系统(SoC)、模拟半导体和功率器件产品。

(5) 工业:在“智能工厂”、“智能家居”和“智能基础设施”领域,瑞萨电子主要提供MCU和SoC产品。

(6) 通用:瑞萨电子为多种终端市场解决方案提供的主要产品为通用MCU和通用模拟半导体。

第二季度合并净销售额为1981亿日元,环比增长11.5%,同比增长30.4%。第二季度半导体销售额为1943亿日元,环比增长12.6%。半导体销售额同比增长31.7%,这得益于瑞萨电子独立销售额的稳健增长,其中Intersil的销售额并不纳入整个瑞萨电子集团销售额的计算之中。同时得益于集团对Intersil的收购统合及去年同期发生的熊本县地震影响消散。试算基础上,汽车销售额同比增长21.8%,增长动力来源于对汽车控制和车载信息产品的强劲需求。试算基础上,工业和通用销售额同比增长分别为18.9%和16.7%,主要得益于市场对工厂自动化、家电和模拟半导体产品的强劲需求。

 

非GAAP毛利率为45.7%,高于公司目标1.8%。毛利率环比增长0.2%,同比增长1.4%,得益于销售额的大幅增长和对Intersil的收购统合。

 

第二季度非GAAP的R&D (7) 费用为335亿日元,较前一季度的270亿日元和去年同期的244亿日元均有明显增长。第二季度R&D费用与净销售额的比率为16.9%。

 

第二季度非GAAP的管理费用(SG&A (8) )为280亿日元,较前一季度的247亿日元和去年同期的221亿日元均有明显增长。第二季度管理费用(SG&A)与净销售额的比率为14.2%。

 

排除季节性影响,上半年运营成本(运营成本包括R&D和SG&A等)控制在长期财务目标的范围之内。

 

第二季度非GAAP营业收入为290亿日元,相当于净销售额的14.6%,较2017财年第一季度营业收入的291亿日元或净销售16.4%有所下降。季度非GAAP营业利润率受运营成本的季节性影响而上下波动。非GAAP营业收入同比增长82亿日元(0.9%),主要得益于销售额的增长和持续的运营成本控制。

 

非GAAP归属于母公司股东的净收入为373亿日元,其中144亿日元为特别收入,主要来源于去年熊本县地震的保险收入。

 

第二季度经营活动产生的现金流为595亿日元,用于投资活动的现金流为281亿日元。由此产生了314亿日元的自由现金流。

 

第二季度用于购买物业、厂房、设备(制造设备)和无形资产的资本支出达242亿日元。这些支出是基于第二季度期间所做投资决策涵盖的投资金额,并非指现金流量表里的现金支出。

 

截至2017年6月30日的产权比率为46.2%,截至2017年3月31日的产权比率为44.5%。截至2017年6月30日的债务/股权比(毛)为0.54。

(7) R&D: 研究和开发

(8) SG&A: 销售成本、综合开销和行政管理费用

基于110日元兑1美元和125日元兑1欧元的预设汇率,瑞萨电子预期,2017财年第三季度的半导体销售额将达1919亿日元,同比增长29.4%。非GAAP毛利率和非GAAP营业利润率预计分别为45.5%和15.6%。

 

资本开支指的是第三季度期间用于购买物业、厂房、设备(制造设备)和无形资产的投资金额,预计将有18.7%的净收入。

 

有关季度合并资产负债表、季度损益表及季度合并现金流量表的信息,请参阅《截至2017年6月30日的第二季度合并财务业绩》(PDF: 537 KB)

有关日本GAAP和非GAAP之间的项目调整,请参阅规格表(PDF: 82 KB)

本新闻稿中关于瑞萨电子及其附属公司(下文统称为“我公司”)的计划、战略和财务前景方面的声明属于前瞻性声明,包含风险和不确定性。我公司提前提醒您:实际业绩可能与此类前瞻性声明存在差异,归因于多个重要因素,包括但不限于:我公司所处市场(主要为日本、北美、亚洲和欧洲)的一般经济状况;市场中产品和服务的需求以及竞争定价压力;在竞争激烈的市场中持续使客户认可产品和服务的能力;汇率波动,尤其是日元与美元之间的汇率波动,以及其他因素,例如,世界经济衰退、全球市场财务状况恶化;或国内和海外股市低迷也可能使实际结果与预计业绩产生差异。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。