全年毛利率和营业利润率同比均有所改善
- 2017年第四季度: Non-GAAP(1)半导体销售收入为2065亿日元,同比增长28%。Non-GAAP毛利率为47.9%,同比增长2.3个百分点,Non-GAAP营业利润为341亿日元(16.2%),同比上涨113亿日元(增长2.5个百分点)。
- 2017年全年: Non-GAAP半导体销售收入为7657亿日元,同比增长23.4%。Non-GAAP毛利润率为46.7%,同比增长3.1个百分点,Non-GAAP营业利润为1281亿日元(16.4%),同比上涨501亿日元(增长4.2个百分点)。
- 2018年第一季度展望: Non-GAAP半导体销售收入为1787亿日元,同比增长3.5%,Non-GAAP毛利润率为43.9%,同比下降1.6个百分点,Non-GAAP营业利润率为11.3%,同比下降5.1个百分点。
2018年2月9日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日公布截至2017年12月31日的2017年第四季度(2017年10月1日至2017年12月31日)的财务业绩和截至2017年12月31日的2017年度(2017年1月1日至2017年12月31日)财务业绩。
“我们一直在通过提高销售量和节约成本这样开源节流的方式来提高我们的毛利率和营业利润率”,瑞萨电子株式会社代表董事、总裁兼首席执行官吴文精(Bunsei Kure)表示。“除了Intersil的整合,在汽车和产业领域的销售收入增长的驱动下,我们第四季度Non-GAAP销售收入的同比增长率为28.0%。我们预计下个季度的半导体销售收入将会实现同比增长。”
Non-GAAP 基础 | 2017财年第四季度 (2017年10月至12月) |
2017财年第三季度 (2017年7月至9月) |
2016财年第四季度 (2016年10月至12月) |
环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|
净销售收入 | 210.2 | 195.5 | 166.4 | +7.5% | +26.3% |
半导体销售收入 | 206.5 | 192.3 | 161.4 | +7.4% | +28.0% |
毛利率 | 47.9% | 47.7% | 45.6% | +0.2pts | +2.3pts |
营业收入 | 34.1 | 35.9 | 22.8 | -1.9 | +11.3 |
营业利润率 | 16.2% | 18.4% | 13.7% | -2.2pts | +2.5pts |
息税折旧摊销前利润(2) | 54.5 | 55.0 | 38.6 | -0.5 | +15.9 |
日本GAAP基础 | 2017财年第四季度 (2017年10月至12月) |
2017财年第三季度 (2017年7月至9月) |
2016财年第四季度 (2016年10月至12月) |
环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|
净销售收入 | 210.2 | 195.5 | 166.4 | +7.5% | +26.3% |
半导体销售收入 | 206.5 | 192.3 | 161,4 | +7.4% | +28.0% |
毛利率 | 47.7% | 47.6% | 44.9% | +0.1pts | +2.8pts |
营业收入 | 21.9 | 25.0 | 21.6 | -3.1 | +0.3 |
营业利润率 | 10.4% | 12.8% | 13.0% | -2.4pts | -2.6pts |
息税折旧摊销前利润 | 52.6 | 54.1 | 37.4 | -1.5 | +15.1 |
年度财务摘要(单位:十亿日元)
Non-GAAP 基础 | 2017全年 (2017年1月至12月) | 2016全年 (2016年1月至12月) | YoY |
---|---|---|---|
净销售收入 | 781.5 | 638.8 | +22.3% |
半导体销售收入 | 765.7 | 620.4 | +23.4% |
毛利率 | 46.7% | 43.6% | +3.1pts |
营业收入 | 128.1 | 78.0 | +50.1 |
营业利润率 | 16.4% | 12.2% | +4.2pts |
息税折旧摊销前利润 | 203.0 | 138.8 | +64.2 |
日本GAAP基础 | 2017全年 (2017年1月至12月) | 2016全年 (2016年1月至12月) | YoY |
---|---|---|---|
净销售收入 | 780.3 | 638.8 | +22.1% |
半导体销售收入 | 764.4 | 620.4 | +23.2% |
毛利率 | 45.2% | 42.4% | +2.8pts |
营业收入 | 78.4 | 70.4 | +8.0 |
营业利润率 | 10.0% | 11.0% | -1.0pts |
息税折旧摊销前利润 | 187.1 | 131.2 | +55.9 |
(1) Non-GAAP标准:不包括非经常性项目和其他项目的业绩。Non-GAAP标准排除了Renesas SP Drivers,销售收入和盈亏的影响、LTE调制解调器业务盈亏、以及截至2016年12月的2016财年库存增加导致盈亏的影响。自截至2017年12月的2017财年起,Non-GAAP的定义经修订,排除了商誉的摊销、购入无形资产的摊销、Intersil收购相关成本、基于股票的补偿成本、同发售有关的成本以及同Intersil收购相关PPA(购买价格分摊)影响。(参考:2017年第四季度库存增加对营业收入的影响为-1亿日元。)关于日本GAAP和Non-GAAP之间的调节,可参见 附表 (PDF: 113 KB)。
(2) 息税折旧摊销前利润:营业收入+折旧和摊销+长期预付费用的摊销。商誉的摊销也包含在以日本GAAP为基础的息税折旧摊销前利润之内。
按应用试算基础划分的半导体季度销售收入(3)
继2017年2月完成Intersil的收购之后,瑞萨将Intersil整合到其经营之中,并将Intersil的业务组织划分为三个单元。为了适应这一变化,瑞萨将其半导体销售划分为“汽车”、“产业”和“综合应用”三个应用类别,这三个类别构成了集团的主要业务;另外还有一个类别,即“其他半导体”,这个类别包括不属于上述三个类别的其他业务。
按应用划分的半导体销售收入(单位:十亿日元) | 2017财年第四季度 (2017年10月至12月) |
2017财年第三季度 (2017年7月至9月) |
2016财年第三季度 (2016年10月至12月) |
环比 | 同比 |
---|---|---|---|---|---|
汽车 (4) | 107.8 | 100.6 | 94.0 | +7.2% | +14.7% |
产业 (5) | 59.6 | 53.5 | 48.2 | +11.3% | +23.5% |
综合应用 (6) | 37.0 | 37.4 | 31.6 | -1.1% | +17.2% |
其他半导体 |
2.2 | 0.8 | 2.9 | +170.6% | -23.4% |
合计 |
206.5 | 192.3 | 176.6 | +7.4% | +16.9% |
按应用划分的半导体销售收入(单位:十亿日元) | 2017年(2017年1月至12月) | 2016年(2016年1月至12月) | 同比 |
---|---|---|---|
汽车 (4) | 408.1 | 358.4 | +13.8% |
产业 (5) | 217.7 | 188.1 | +15.7% |
综合应用 (6) | 143.7 | 127.3 | +12.9% |
其他半导体 |
5.0 | 5.5 | -10.2% |
合计 |
774.4 | 679.4 | +14.0% |
(3) 试算基础:瑞萨电子的净销售收入包括2017年2月24日收购结束之前Intersil的历史收入。
(4) 汽车:在“汽车控制”和“车载信息”领域,瑞萨电子主要提供微控制器(MCUs)、片上系统(SoCs)、模拟和功率半导体器件。
(5) 产业:在“智能工厂”、“智能家居”和“智能基础设施”类别中,瑞萨电子主要提供微控制器和片上系统。
(6) 综合应用:瑞萨电子主要为多种终端市场解决方案提供“通用微控制器”和“通用模拟半导体器件”。
第四季度的合并净销售收入为2102亿日元,比上季度增长7.5%,同比增长26.3%。第四季度的半导体销售收入为2065亿日元,比上季度增长7.4%。在同比基础上,半导体销售收入增长了28%,其主要原因为:瑞萨独立销售收入稳定增长,其中不包括整个瑞萨集团销售收入中Intersil的销售收入;Intersil的整合以及2016年熊本地震影响的消散。由于汽车控制和车载信息产品的强劲需求,试算基础上汽车业务销售的同比增长为14.7%。试算基础上产业和综合应用销售收入的同比增长分别为23.5%和17.2%,其原因主要是对工厂自动化(FA)、家电和模拟半导体器件的强劲需求。
第四季度的Non-GAAP毛利润率为47.9%,高于公司目标利润率1.6个百分点,其主要原因是库存重估和销售增长。毛利率比上个季度上升0.2个百分点,同比提高2.3个百分点,这得益于销售和生产的显著提升以及对Intersil的整合。
Non-GAAP研发 (7) 费用在第四季度为343亿日元,来年和去年同季度分别为312亿日元和282亿日元。第四季度研发费用同净销售收入之间的比率为16.3%。
Non-GAAP SG&A (8) 费用在第四季度为324亿日元,来年和去同季度分别为262亿日元和249亿日元。第四季度SG&A同净销售收入之间的比率为15.4%。
剔除季节性因素,OPEX(研发与SG&A等营业费用)处于长期财务目标控制范围之内。
Non-GAAP营业收入为341亿日元,相当于第四季度营业利润率的16.2%,同2017年第三季度的359亿日元(营业利润率为18.4%)相比,降低了19亿日元(2.2%),其原因在于季节性和暂时性成本的增加。Non-GAAP营业收入增加了113亿日元(2.5%),其原因在于销售收入的增加及OPEX的持续影响。
第四季度归属于母公司股东的Non-GAAP净收入为303亿日元。
第四季度经营活动所提供的现金净额为510亿日元,投资活动所用的现金净额为310亿日元,从而产生了200亿日元的正向自由现金流。
第四季度,物业、厂房、设备(制造设备)和无形资产的资本性支出为140亿日元。这些支出依据的是投资决策额,而不是现金流量表中的现金支出。
截至2017年12月31日,产权比率为47.7%,比2017年9月30日的46.5%有所提高。截至2017年12月31日,负债权益比率为0.45。
(7) 研发:研究和开发
(8) SG&A: 销售成本、综合开销及行政管理费用
全年的合并净销售收入为7815亿日元,同比增长22.3%。全年的半导体销售收入为7657亿日元,同比增长了23.4%,其主要原因为:瑞萨独立销售收入稳定增长,其中不包括整个瑞萨集团销售收入中Intersil的销售收入;对Intersil的整合以及去年同期熊本地震影响的消散。由于汽车控制和车载信息产品的强劲需求,试算基础上汽车业务销售的同比增长为13.8%。 试算基础上产业和综合应用销售收入的同比增长分别为15.7%和12.9%,其原因主要是对工厂自动化、家用电器和模拟半导体器件的强劲需求。
全年的Non-GAAP毛利率为46.7%,增长了3.1%,原因在于净销售收入的增长及Intersil的整合。
全年的Non-GAAP研发费用为1259亿日元,比上年增加1053亿日元。全年研发费用同净销售收入之间的比率为16.1%。
全年的Non-GAAP SG&A费用为1113亿日元,比上年增加954亿日元。全年SG&A费用同净销售收入之间的比率为14.2%。
关于OPEX(研发和SG&A等营业费用),虽然为了实现未来的增长进行了研发投资,我们将继续对SG&A进行控制。
Non-GAAP营业收入为1281亿日元,相当于全年营业利润的16.4%。Non-GAAP营业收入同比增加了780亿日元(相当于营业利润的12.2%),其原因在于销售收入的增加及OPEX的持续影响。
全年归属于母公司股东的Non-GAAP净收益为1239亿日元。全年的Non-GAAP每股净收益为74.3日元。
全年经营活动所提供的现金净额为1642亿日元,投资活动所用的现金净额为4326亿日元,主要是由于3114亿日元的开支。这导致了2684亿日元的负自由现金流。
全年物业、厂房、设备(制造设备)和无形资产的资本性支出为785亿日元。因收购Intersil而产生的支出,依据的是投资决策额,而不是现金流量表中的现金支出。
瑞萨预计2018年第一季度的半导体销售收入为1787亿日元,同比增长3.5%。Non-GAAP毛利润率预计比上个季度下降4.1%,主要原因在于销售量的下降;比去年同季度下降1.6%,降至43.9%,主要原因在于折旧成本的增加;Non-GAAP营业利润率预计比上个季度下降4.9%,比去年同季度下降5.1%,降至11.3%。第一季度预测在计算时采用的汇率为107日元/美元、132日元/欧元。
资本性开支依据的是第一季度针对物业、厂房和设备(制造设备)、以及无形资产做出的投资决策额,预计占净收入的10.4%。
关于合并资产负债表、合并损益表和合并现金流量表,请参见 “ 瑞萨电子收益报告“瑞萨电子截至2017年12月31日的年度财务业绩报告(PDF: 681 KB)”。
关于日本GAAP和Non-GAAP之间的调节,可参见 附表 (PDF: 113 KB)。
全文 (PDF): 瑞萨电子截至2017年12月31日的年度财务业绩报告 (PDF: 192 KB)
本新闻公告中就瑞萨电子及其合并子公司(统称为“我们”)的计划、战略和财务展望所做的声明是一份涉及风险和不确定性的前瞻性声明。我们事先提醒您,由于若干重要因素(包括但不限于:我们所在市场(主要是日本、北美洲、亚洲和欧洲)的一般经济条件;对市场上产品和服务的需求及此种产品和服务的竞争性定价压力;继续在激烈竞争的市场中赢得客户认可我们的产品和服务的能力;汇率变动,特别是日元和美元之间的汇率变动)的存在,实际结果可能会同这些前瞻性声明产生重大差异。除其他因素外,世界经济的衰退、国际市场金融状况的恶化、国内外股市状况的恶化,都可能导致实际结果与预期结果不同。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。