采用高速 USB 3.0 存储,大幅减少所需元件数量

2013年3月6日
    
        
            

2013年3月6日,日本东京讯 — 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布,其最新的 SuperSpeed 通用串行总线(USB 3.0)现可用于串行                ATA(SATA)第3版[注释] 桥接SoC(片上系统,零件编号µPD720231),从而可大幅减少所用物料总量。µPD720231 使 USB 3.0                主机系统与目前广泛采用的外部 USB 硬盘驱动器和固态硬盘(SSD)上所使用的 SATA 设备之间的数据传输速度能够达到数千兆比特/秒(Gbps)。

            

 

            

  USB 3.0 技术的数据传输性能相比常用的 USB 2.0 外围接口高出十倍以上。随着对媒体存储容量和数据传输速度的要求不断提高,µPD720231 为改进外部 USB 存储用户体验打下了坚实的基础。            

            

 

            

  瑞萨电子在界定 USB 标准和开发 USB 技术方面均扮演着领头羊的角色。从发布 µPD720200 USB 3.0 主控制器到 2009 年 6 月开始批量生产,瑞萨电子已为 USB 3.0                打开市场。自此,公司的 USB 3.0 主控制器系列产品在世界范围内得到广泛采用。截至目前,各系列产品的总销售量已经超过 6200 万件。2009 年 12 月,公司还发布了一款 UASP                驱动器,这款驱动器能够提高 USB 2.0 所使用的 BOT(仅限批量传输)标准性能上限,从而进一步提高存储设备的数据传输能力,使外部存储设备受益于USB 3.0                新标准的高速度。随着存储设备市场数据规模的日益扩大,对提高数据传输性能的需求也与日俱增,为了满足这一需求,瑞萨电子于 2011 年推出 µPD720230 桥接芯片并确认通过 USB-IF 认证

            

 

            

  全新的 µPD720231 芯片能够减少元件数量,并简化印刷电路板(PCB)控制器的设计。

            

 

        
    

(1) 减小尺寸,节约能源

  通过集成,全新的 µPD720231 USB 3.0-SATA3 桥接芯片所使用的元件数量与其他同等功能的商业设备相比减少 40%。µPD720231 采用嵌入式稳压器和通电复位电路。新产品能够在硬盘等 SATA    设备上存储固件,SSD 还能省去外部串行闪存 ROM。

 

(2) 支持SATA 3.0 版,可实现 6 Gbps 的高速数据传输

  µPD720231 USB 3.0-SATA3 桥接芯片支持 SuperSpeed USB 传输,速度最高可达5Gbps——同时还支持 SATA 3.0 版,通过 USB 3.0 可实现 6 Gbps    的最大数据传输性能。如此一来,用户可充分利用 USB 3.0 的实际传输速度,不再受到 SATA 传输速度的限制。

 

(3) 支持高速 UASP 协议,不受操作系统限制

  瑞萨电子的自由 UASP 驱动程序不仅能够在瑞萨 µPD720200 USB 3.0 主控制器及其后续产品(µPD720200A、µPD720201 和 µPD720202)上运行,还能在大多数采用嵌入式 USB 3.0    主驱动器的芯片组上运行,从而提高 Windows XP/Vista/7 系统的数据传输速度。为瑞萨电子提供此驱动程序许可的是 MediaLogic.corp。

 

  全新的 µPD720231 芯片能够与 Windows 8 中的 Microsoft UASP 驱动程序兼容,因此不依赖于 PC 平台或操作系统,而且能够在大多数环境下通过 UASP 实现更快的数据传输。

 

(4) 能够与可靠的物理层(PHY)核心无缝连接

  瑞萨电子的 USB 3.0 主控制器为多种外围设备提供了实质上的 USB 3.0 连接。全 新 µPD720231 桥接器采用了与这些主控制器相同的可靠 PHY 核心,因此,连接 USB 3.0 主机时不会再出现未知问题。

 

(5) 通过 ATAPI 命令支持光盘驱动器

全新的 µPD720231 芯片能够支持 ATAPI 命令并控制 BD/DVD 驱动器,与 USB 接口一起为 BD/DVD设计提供协助。

 

有关µPD720231 USB 3.0 SATA3 芯片的主要规格,请参阅单独说明页

 

  2013 年 2 月开始批量生产,预计2013 年 6 月将达到每月 500,000 件的生产规模。(产品提供情况可能发生更改,恕不另行通知。)

 

(备注)
    Windows是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标。SATA 是 Serial ATA International Organization    的未注册商标。本新闻稿中出现的其他产品名称和服务名称均为各自所有方的商标或注册商标

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章