2019 年 9 月 24 日,日本东京讯 ― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日宣布推出汽车行业首款具备4通道MIPI-CSI2输入的全高清1080p LCD视频控制器。RAA278842 LCD视频控制器的4通道(或2个双通道)MIPI-CSI2输入支持每通道高达1Gbps的速率,可与最新一代车用摄像头、应用处理器和图形处理器连接。该控制器还支持150 MHz单通道OpenLDI接口,以及分辨率高达1920 x 1080的各种视频接口与LCD面板尺寸。RAA278842适用于汽车中央信息娱乐系统显示器(CID)与主机、仪表盘、抬头显示(HUD),以及可用于替换后视镜的应用,这些应用对于不断增长的高级驾驶辅助系统(ADAS)需求至关重要。
瑞萨电子汽车混合信号/电源和视频高级总监Niall Lyne表示:“RAA278842 LCD视频控制器可帮助汽车系统制造商开发多功能且可靠的显示系统,为模拟和数字视频内容提供更卓越的HMI图形显示性能。 我们在备用摄像头视频信号处理方面的技术储备以及高度差异化的新技术,得到全球汽车制造商与一级供应商的青睐。”
RAA278842 LCD视频控制器在图像增强引擎中内置了每色10位处理器,可提供接近零延迟的高质量视频。其集成的视频诊断功能可检测传入的视频是否已卡顿或损坏,并为后置摄像头拍摄的视频提供直接路径,以便在LCD上显示,显著提升后置摄像头显示的可靠性,几乎消除了因软件相关问题而导致的后置摄像头视频显示不正确或根本无法显示的可能性。由于某些应用处理器需要几秒钟才能启动(取决于操作系统),RAA278842可以在500毫秒内将摄像头图像显示在LCD上,从而满足许多OEM快速启动的要求。
具备MIPI-CSI2输出的RAA278842和带有传统BT.656输出的RAA278843与系统主处理器配合使用,可监控摄像头和来自SoC或GPU的视频数据。当车辆点火后,仪表盘启动时,RAA27884x控制器可显示汽车制造商的徽标或实时摄像头视频。控制器的屏幕显示功能还可以模拟仪表盘应用中的传统警示灯检查。以上两款控制器均符合FMVSS-111安全法,即要求在驾驶员将车辆置于倒档后小于两秒的时间内显示车辆后方的盲点区域。
RAA278842和RAA278843的关键特性:
- 两个输入测量引擎,具有图像卡顿/异常检测诊断功能,可监控来自SoC/GPU和摄像头的输入
- 为实现快速启动支持外加EEPROM/SPI Flash来存储寄存器设置,从而无需外加微控制器
- 基于SPI Flash的屏幕显示(OSD),能够在九个窗口中显示位图图形
- 任意水平和垂直缩放器,可输出高达1080p(1920 x 1080)的分辨率
- 专有的输入平滑切换功能,消除信号源间切换时的闪烁
- 符合AEC-Q100 Grade-2标准,可在-40°C至+ 105°C的温度范围内工作
RAA278842和RAA278843可与瑞萨R-Car系列SoC、RH850系列MCU 和 RL78系列MCU 相结合, 也可以使用 ISL78302 双LDO、ISL78322 双2A/1.7A同步降压稳压器和 ISL78228 双800mA同步降压稳压器为汽车信息娱乐系统板载的RAA27884x及其它IC供电。
供货信息
具备MIPI-CSI2输出的RAA278842采用14mm x 14mm、128引脚LQFP封装,现已量产。了解有关RAA278842的更多信息,请点击:www.renesas.com/products/RAA278842。
具备BT.656输出的RAA278843采用14mm x 14mm、128引脚LQFP封装,现已量产。了解有关RAA278843的更多信息,请点击:www.renesas.com/products/RAA278843。
(备注) 本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。