ClockMatrix器件为AMD RFSoC DFE开发平台和O-RU参考设计提供同步及软件解决方案
2022 年 9 月 28 日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,推出支持IEEE 1588的ClockMatrix™系统同步器——8A34001,其将应用于针对5G NR应用的AMD Zynq® UltraScale+™ RFSoC DFE ZCU670评估套件及参考设计。
面向IEEE 1588的8A34001系统同步器是瑞萨ClockMatrix™产品家族高性能、精确计时解决方案的一部分,旨在简化高速应用的时钟设计。8A34001基于IEEE 1588精确时间协议(PTP)和同步以太网(SyncE),带来超低抖动的精确计时信号。超越了包括同步在内的下一代5G通信要求,同时达成完整的ITU-T G.8273.2 T-BC/T-TSC C级与D级合规性。瑞萨提供开源SYNCE4L和基于PTP4L开源代码的PCM4L,以及在8A34001的Linux内核中的设备驱动程序。相比之下,其他同类型的解决方案依赖于专有软件,终端用户很难在其软件平台上实现集成或定制。
AMD ZCU670作为一款基于Zynq UltraScale+ RFSoC DFE的评估与开发平台,是AMD针对FR1和FR2(mmWave)O-RAN应用的最新5G NR芯片。
8A34001的性能已在ZCU670评估平台上得到验证,并显示出超越5G系统要求的表现。瑞萨可应要求提供相关的合规性报告及测试结果。该解决方案将作为AMD O-RAN参考设计的一部分,被用于在O-RU参考设计中实现S-plane功能。
瑞萨电子时钟产品部副总裁Zaher Baidas表示:“很荣幸AMD选择瑞萨的ClockMatrix产品家族,作为其业界首屈一指的5G应用开发平台Zynq RFSoC DFE套件的计时平台。这证明了我们器件的优异性能、易用性,与卓越的设计支持,从而让客户能够节省开发时间和精力。”
AMD无线工程企业副总裁Brendan Farley表示:“我们与瑞萨的紧密合作为AMD的O-RU参考设计打造了关键功能。我们坚信,作为生态系统合作伙伴与瑞萨携手,提供经验证且拥有强大技术支持的解决方案,将大大减少我们在无线领域共同客户的开发工作。”
关于瑞萨计时解决方案
瑞萨提供业界理想的广泛且深层次的芯片时序产品组合。除了广泛的缓冲器、振荡器和时钟合成器产品外,公司还提供卓越的系统计时解决方案,旨在解决无线基础设施、网络、数据中心和消费电子应用中的计时挑战。瑞萨凭借在模拟和数字计时领域超过20年的成熟专业知识,打造了具有极低相位噪声和超高性能,并采用先进计时技术的产品组合。瑞萨带来业内唯一的“一站式”计时解决方案,涵盖从全功能系统解决方案到简单时钟组件所需器件的专业知识及产品。有关瑞萨计时解决方案的更多信息,请访问:www.renesas.com/clocks。
供货信息
AMD Zynq UltraScale+ RFSoC DFE ZCU670评估套件现已面向认证客户供货。更多信息,请访问:www.xilinx.com/products/boards-and-kits/zcu670.html。
整体ClockMatrix产品家族计时器件可从瑞萨及其授权分销商处购买。更多信息,请访问:www.renesas.com/ClockMatrix。
关于瑞萨电子
瑞萨电子(TSE: 6723) ,科技让生活更轻松,致力于打造更安全、更智能、可持续发展的未来。作为全球微控制器供应商,瑞萨电子融合了在嵌入式处理、模拟、电源及连接方面的专业知识,提供完整的半导体解决方案。成功产品组合加速汽车、工业、基础设施及物联网应用上市,赋能数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。