用于交流和直流供电的评估套件及工具助力开发人员即刻评估支持高达1Mbp速率的高速通信应用

2021年11月30日

2021 年 11 月 30 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出电力线通信(PLC)调制解调器IC——R9A06G061。该产品无需中继器即可在1公里或更远的距离上实现高达1Mbps的高速通信,这一卓越性能无疑扩展了PLC的实际应用范围。其优化的模拟外设功能减少了外部所需的组件数量,使系统成本更低、结构更为紧凑。由此,全新R9A06G061非常适用于智能电表(过去为PLC的主要应用领域),以及暖通空调(HVAC)控制、写字楼照明系统控制和太阳能发电系统的串联监测与功率调节器控制等应用。由于无需部署专用线缆,R9A06G061还可在蜂窝天线监测或潜水泵电机控制等应用中实现低成本系统监测功能。

瑞萨目前的R9A06G037 PLC调制解调器IC支持G3-PLC和PRIME标准,可用于实现具有网状拓扑结构的大规模多跳网络,而全新R9A06G061则专门设计用于配置具有总线或星形拓扑结构的简单点对点(P2P)网络。改进的传输驱动能力使设计人员能够将可连接的设备数量翻倍,达到200多个。此外,该IC卓越的噪声容限使其适用于广泛的应用和环境。

瑞萨电子工业自动化业务部副总裁坪井俊秀表示:“安装专用信号线缆所产生的相关成本、延长的施工时间,以及额外设备的维护开销已成为楼宇和基础设施设备管理中的关键问题。PLC则是克服这些问题的出色解决方案。我相信,瑞萨专为P2P网络设计的全新产品将进一步拓宽PLC的实际应用范围。”

开发环境

瑞萨还发布分别用于交流与直流供电的评估套件。这些评估套件以及在PC上运行的通信性能评估工具支持通信特性评估、错误分析和故障排除。瑞萨同时提供评估软件和各种文档,使开发人员能够即刻启动开发及调试。评估套件硬件的设计数据可应要求提供,以支持更迅捷的产品开发。

成功产品组合

瑞萨将R9A06G061与其它互补且无缝协作的模拟和电源产品相结合,打造面向各类应用的“成功产品组合”。其中“用于交流/直流供电的高速和长距离电力线通信单元”成功产品组合也包含了AC/DC和DC/DC转换器。瑞萨现已推出适用于各种应用和终端产品的250余款“成功产品组合”。更多信息,请访问:renesas.com/win

供货信息

R9A06G061 IC和评估套件现已上市。更多信息,请访问:www.renesas.com/R9A06G061

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。

分享此文章