新产品可提升系统可靠性,降低整体成本,支持四层PCB板
2021 年 8 月 5 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出RAA215300 PMIC(电源管理IC),该产品是针对人工智能(AI)应用RZ/G2L、RZ/V2L微处理器(MPU)的完整电源解决方案,主要功能包括九个电源输出通道、一个内置充电器和一个实时时钟;其高集成度可降低设计复杂性,加快客户产品上市速度。
RAA215300包含六个降压稳压器、三个LDO和一个纽扣电池/超级电容器充电器,带有专用的VREF、VTT和VPP电源输出,支持DDR4、DDR4L、DDR3和DDR3L存储器。全新PMIC支持四层印刷电路板,可降低成本。高集成度的设计只需要少量外围元器件,可提升系统可靠性。
RAA215300与RZ/G2L、RZ/V2L搭配瑞萨其它产品,组成具有AI加速器的HMI SoM“成功产品组合”。除了瑞萨的MPU和PMIC之外,该“成功产品组合”还包含瑞萨电源控制器、USB PD控制器和时钟产品。瑞萨现已推出超过250款“成功产品组合”,由互补的模拟、电源、时钟产品和嵌入式处理器组成,提供整体解决方案,方便评估和使用,可简化设计并显著降低客户面对各类应用的设计风险。
瑞萨电子移动、基础设施及物联网电源事业部副总裁Andrew Cowell表示:“RZ/G2L、RZ/V2L MPU的客户将会领略到RAA215300的性能优势和设计便利性。此外,产品的高集成度和丰富功能会使其成为消费、工业和SoM应用的理想选择。”
RAA215300的关键特性:
- 针对瑞萨RZ/V2L和RZ/G2L、LC、UL MPU进行了优化
- 九个高性能电源输出通道
- 内置电源时序控制并支持DC/DC稳压器的外部开/关控制
- 支持多种DDR存储器
- 内置实时时钟和纽扣电池/超级电容充电器
- 支持-40°C至105°C的工业应用环境温度
- 支持单节锂离子电池应用
- 采用VTT降压稳压器代替LDO,提高系统电源效率
- 支持多个处理器和SoC
- 通过扩频以减少RF应用的EMI
- 超声波模式,消除可能耦合到麦克风或扬声器的音频噪声
- 内置看门狗定时器,运行任何软件时安全启动系统
- 可通过内置EEPROM进行完全自主配置
供货信息
RAA215300现可提供样片,将于2022年第一季度启动量产。更多信息,请访问:https://www.renesas.com/raa215300。
关于瑞萨电子集团
瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号及领英官方账号,发现更多精彩内容。
(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。
*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。