新产品具有极低功耗、出色的EMI性能且无音频噪音,可降低BOM成本,更好匹配瑞萨MCU和传感器产品线

2021年6月24日

2021 年 6 月 24 日,日本东京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子集团(TSE:6723)今日宣布,推出全新700V降压稳压器产品家族---RAA2230XX系列产品,为设计人员带来相较于其他竞争方案更多的优势。该新产品具有卓越的低功耗、低噪声和电磁干扰(EMI)抑制能力,且极具系统成本优势,成为家用电器、感测系统(如烟雾报警器和气体传感器)、白色家电、电表和工业控制等各类应用的理想选择。

全新RAA2230XX降压稳压器在空载时,功耗仅为10mW至30mW,可帮助系统设计人员满足日益严格的低待机功耗需求。它们通过独特的开关算法,最大限度地减少了电磁干扰,并消除了市场同类解决方案中常见的嗡声或呜声等音频噪音。新型稳压器还可以提供低至3.3V的输出,使设计人员无需第二级低压差稳压器(LDO),从而节省BOM成本和占板空间。

全新降压稳压器由交流AC供电,经降压后为瑞萨的MCU、传感器和其它数字IC供电。同时,瑞萨开发了多款包含该新产品在内的“成功产品组合”,由互补的模拟、电源、时钟和嵌入式处理产品组成,打造出了一种易于使用的架构,简化设计过程并显著降低客户面向各种应用的设计风险。例如,“家用烟雾探测器”成功展示了适用于智能工业控制终端的住宅烟雾报警器的交钥匙方案。了解此解决方案和其它方案的更多信息,请访问:renesas.com/win。此外,瑞萨还提供200余款与兼容设备无缝配合的成功产品组合。

瑞萨电子工业和通信事业部副总裁Philip Chesley表示:“卓越的全新RAA2230XX系列产品,扩充了我们针对家庭和工业市场雄厚且丰富的产品线。该产品也是瑞萨将优秀产品与设计和应用专业知识相融合的极佳例证,可帮助我们的客户借助差异化终端产品更快上市。”

RAA2230XX降压稳压器的关键特性

  • 支持非隔离降压和隔离反激式拓扑结构,使客户可以开发多种类型的AC输入电源
  • 超低的10mW至30mW空载功耗,以符合严格的待机功耗需求
  • 超低EMI和无音频噪音,避免了后期产品开发难题
  • 提供TSOT23-5、SOIC-8和SOIC-7封装选项,并与竞争产品引脚兼容,易于替换

供货信息

全新700V RAA2230XX降压稳压器现已上市;该系列包括2W、4W和8W版本。瑞萨电子还为不同的封装和输出组合提供多种评估板。了解更多信息并订购样品和/或评估板,请访问:renesas.com/ac-dcbucks

关于瑞萨电子集团

瑞萨电子集团 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球微控制器、模拟、电源和SoC产品供应商,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号领英官方账号,发现更多精彩内容。

(备注)本新闻稿中提及的所有产品或服务名称均为其各自所有者的商标或注册商标。


*以上新闻稿中所发布的信息,包含但不限于产品价格、规格,为截止到发稿时的信息。日后若发生变更,恕不另行通知。敬请谅解。