IDT 创新的支持工具加速了开发周期,帮助客户通过直观和灵活的图形用户界面对复杂的计时器件进行编程

2013年10月8日

2013 - 10 - 08 

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出一款创新的软件平台 Timing Commander,帮助系统设计工程师通过直观和灵活的图形用户界面 (GUI) 来配置、编程和监控复杂的计时器件。新的支持工具助力客户加速开发周期并优化 IDT 业界领先的时钟解决方案配置。

IDT 的 Timing Commander 基于 Windows™ 平台,以服务用户友好型配置界面为设计理念,因其个性化而闻名,可用于多款 IDT 产品和产品系列。仅需简单几下点击,一个综合的互动式框图就出现在用户面前,能够修改所需的输入值、输出值和其他配置设置。软件可自动计算、报告状态监控并准备注册设置,无需参考数据表。这一工具也可通过 USB 自动地将配置设置加载到一个 IDT 评估板并立即使用在电路中。当器件完成配置并针对最佳的系统性能进行了调整,配置文件可在出厂前保存为工厂级编程文件。

IDT 公司副总裁兼时钟与同步部门总经理 Christian Kermarre 表示:“作为计时解决方案和提供世界级计时支持的领导者,IDT 为客户提供业内最完整、灵活和易于使用的开发工具。IDT 是唯一一家“一站式”提供计时产品的厂商,产品涵盖从简单的时钟结构器件到具有丰富特性的定制系统解决方案。由于这些器件内部的电路系统变得越来越复杂和强大,直观的支持工具和流程对于简化系统开发来说是必要的。Timing Commander 是这类工具的完美例证,使得我们的客户能够专注于设计中的其他方面而非个别器件的枯燥配置。”

Timing Commander 软件允许用户放大和缩小一个器件的框图,并通过点击不同的框来了解更多他们的功能和切换关键参数。悬停在输入区域可以提供关于区域的详细信息,无需参考数据表,同时分数输入法避免了无限小数位带来的问题。额外的功能包括:能够在完成设置后保护输入区域、单个或全部地根据需求直接浏览和修改注册设置以实现最终的灵活性。器件相关的先进特性包括:能够生成相位噪声曲线、生成原理图符号和终端电路、以及估算功耗。�解决方案。由于这些器件内部的电路系统变得越来越复杂和强大,直观的支持工具和流程对于简化系统开发来说是必要的。Timing Commander 是这类工具的完美例证,使得我们的客户能够专注于设计中的其他方面而非个别器件的枯燥配置。”

IDT 的 Timing Commander 以及相关的产品特性文件可通过 www.idt.com/go/TimingCommander 在线下载。一旦下载成功,软件无需网络连接即可线下运行,使它成为网络连接可能受限的实验室环境下的理想之选。更多关于 IDT 业界领先的时钟和计时解决方案信息,请访问 www.idt.com/go/clocks

关于 IDT 时钟和计时解决方案
凭借规模超过其他厂商十倍的产品组合,IDT 成为全球时钟芯片领域的领导者,在满足几乎所有应用需求方面具有独一无二的地位。IDT 拥有业内最大的市场份额,是唯一一家“一站式”提供计时产品的厂商,产品涵盖从具有丰富特性的系统解决方案到简单的时钟结构器件。可编程选项和时钟解决方案定制能力满足了独特的客户需求,同时,最低抖动和最低功耗特性使 IDT 从竞争中脱颖而出。在产品背后,IDT 拥有一支世界级的支持团队,并以服务和响应能力为目标。IDT 也拓展了其产品系列,包括了频率控制产品,如来自 Fox Electronics 的 XpressO® 振荡器,以及正在迅速替代石英振荡器的创新的 MEMS 振荡器产品线。更多关于 IDT 领先的计时产品信息,请访问 http://zh.idt.com/products/clocks-timing

关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴,通过 IDT Direct™ 提供直接购买服务。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问FacebooLinkedInTwitte 和YouTube

###

IDT   IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。

新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询:    Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com
敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com