IDT 高度集成的解决方案助力于兼容 Qi 标准的 USB供电的无线充电发展,
比竞争对手的解决方案减少 75% 的 IC 数量
新闻稿
2014 年 1 月 7 日
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出业界首个遵从 Qi标准的 5V 输入单芯片无线充电发送器解决方案。相比于竞争对手的解决方案,这一高度集成的解决方案能够使基于 USB 供电的无线充电减少 75% 的 IC 数量。对于希望利用通用接口供电,同时减小系统复杂性和物理尺寸的无线充电系统来说,IDT 的发送器解决方案是理想选择。
IDTP9038 是一个单芯片无线充电发送器 IC,符合无线充电联盟 (WPC) 1.1 “Qi”标准,应用于 A5 和 A11 线圈架构,有利于 OEM 厂商开发可以完全兼容任何遵从 Qi 标准的便携式设备的充电基座。器件工作输入电压为 5V,任何标准的 USB 端口、USB 电源适配器,或传统的 5V 适配器都可以作为其供电来源。在众多普遍流行的便携式电子设备中,这些端口和适配器无处不在,其不仅带给用户方便性而且降低方案成本。此外,IDT 的器件是一个单芯片的高效 IC,而现有市面上存在的方案需要四个或者更多 IC。这使得系统设计人员能够减小系统复杂性,减轻 PCB 走线的约束,减少物料清单。
IDT 公司副总裁兼模拟与电源部门总经理 Arman Naghavi 表示:“凭借业界集成度最高且特性丰富的无线充电解决方案,IDT 持续引领市场发展。IDTP9038 帮助我们的客户开发基于 USB 供电的无线充电垫,使用与他们用在便携式设备中相同的 USB 适配器,或方便地接入笔记本电脑或扩充口。此外,我们高度集成的解决方案有利于客户减小系统复杂性,减轻 PCB 走线挑战,并减少物料清单 —— 所有这些因素都有助于确保产品开发成功,并最终加快产品上市时间。”
IDTP9038 内嵌有一个微控制器,集成了一个低阻抗 FETs 的全桥逆变器,使其具备显著的灵活性、最小的 PCB 面积以及高效的功率传输。IDT 正在申请专利的控制电路提供最高级的 EMI 性能,比 CISPR 的要求低 15 dB,缓解了与其他敏感电子器件的串扰。此 5V 器件拥有满足 BCS 1.2 (D+/D- 检测) 标准要求的 USB 连接特性,可以全面控制功率的传输,并增强了安全性。
另外,IDTP9038 拥有一个专有的高功率传输模式,能够传输比 Qi 标准所规定的高出60% 的功率——当与 IDT 无线充电接收器共同使用时,可发送高达 8 瓦功率。这使得OEM 厂商能够提供更快的充电时间,当搭载 IDT 接收器的便携式设备和搭载 IDT 发送器的充电垫同时使用时。
供货
IDTP9038 现在向合格客户提供样品,采用标准的 7x7 mm 56-ld VFQFN 封装。评估板、设计指南和其他支持工具现已就绪,可简化设计导入流程。更多关于 IDT 获奖的无线充电发送器和接收器解决方案,请访问 http://zh.idt.com/products/power-management/wireless-power-transmitter-and-receiver-solutions。
关于 IDT 无线供电
IDT 是无线充电应用领域无线供电发送器和接收器解决方案的领导者,凭借广泛被认证的产品组合,支持所有的主要标准和技术。IDT 已被证明专长于磁感应和磁共振两个技术,并作为会员积极参与无线充电联盟 (WPC)、电力联盟 (PMA) 和无线电力联盟 (A4WP)。IDT 已推出诸多创新的和获奖的产品,包括首款真正的单芯片发射器、拥有最高输出功率的单芯片接收器、以及首款兼容 WPC 和 PMA 标准的双模接收器 IC。杰出的业内公司肯定了 IDT 的领导地位,将 IDT 纳为他们的芯片供应商,与 IDT 一起打造下一代无线供电解决方案。
关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术提供系统级解决方案,优化广大客户的应用。凭借在计时、串行交换电路和接口方面的市场领导地位,并发挥模拟和系统专长,IDT 为通信、计算和消费芯片市场提供全面的应用优化、混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为““IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问Facebook、LinkedIn、Twitter和YouTube。
###
IDT 和 IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询: Sue Kim IDT公司
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com
敖琼 博达公关
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com