8P34S LVDS 缓冲器系列的 4 个新双通道成员以超低的附加相位抖动技术支持高频时钟和数据信号的扇出

2016年11月28日

加利福尼亚州圣何塞,2016 年 11 月 15 日 — Integrated Device Technology, Inc. (IDT)(纳斯达克:IDTI)今天推出四款高性能、低功耗 LVDS 双通道扇出缓冲器,为系统和电路板设计人员提供了高性能和低功耗的选择。作为无线基础设施和其他通信设备的理想选择,IDT® 8P34S 缓冲器系列的新 1.8 V 成员以极低的附加相位抖动 (通常 <45 飞秒)支持高频时钟和数据信号的同时扇出。

这些设备拥有两个独立的缓冲通道,每个通道最高可提供 8 个低相位差输出。通道之间的有效隔离最大程度地减少了噪声耦合。传播延迟等交流特性在两个通道之间相互匹配。

实现比同类竞争设备低 50% 的功耗,IDT 的双通道缓冲器让电路板设计人员可以减少功耗,同时保持时钟性能。这些缓冲器还能够让工程师们使用更低的供电轨来支持更深入的亚微米硅工艺。

 “相对于系统时钟分配,RF 不必再在享受优化信噪比的同时在功耗方面作出让步。”IDT 定时产品总经理 Kris Rausch 说。“这些新设备以较低的 1.8 V 电源提供非常好的交流特性;结合使用,能够协助设计人员保持最佳信噪比性能以及较低功耗,而且散热更少。”

新设备支持缓冲两个不同的信号,同时使两个信号保持同步;一个通道用于时钟,另一个用于同步信号或数据,适用于 JESD204B 应用的设备时钟和 SYSREF 信号分配。功率降低可实现更高的系统封装密度,节约电源和散热成本,实现更低的功耗。

这些缓冲器的低附加相位抖动、高毛刺抑制和低时钟输出相位差与高时钟频率支持结合。与 LVDS 设备的兼容性使它们更加易用,同时在引脚和功能上与 IDT 执行相同行业标准的 2.5 V 和 3.3 V 部件兼容。

8P34S 缓冲器系列的最新成员加入之前推出的五个单通道成员的大家庭。

 

关于IDT

IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算、消费类、汽车及工业芯片市场,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com ,或访问FacebookLinkedInTwitter YouTubeGoogle+。也可关注IDT微信公众号——‘IDT全球动态’。

 

分享此文章

分享此文章