IDT 将演示 CrystalFree 固态与 pMEMS 计时解决方案和热管理与电能测量 IC

2012年2月9日

新闻稿
2012 年 2 月 9 日

拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,将于 2012 年 2 月 23 至 25 日在中国深圳举行的国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China)展示其最新的产品。产品演示将在主展厅的 1M15 展位进行。
 
IDT  将在 2012 年 IIC-China 春季展中展示其前沿的 CrystalFree™ 固态及 pMEMS™ 产品。将展出的产品为固态 CMOS-based 石英晶体振荡器(XO)和晶体替代产品,这些产品可为客户提供令人信服的石英产品替代。IDT 的 CrystalFree 固态振荡器 3LG 系列最近被《Electronic Products》杂志评为年度产品,并与 IDT 的 pMEMS 技术一起入围《电子工程专辑》电子成就奖,该奖项将在 IIC-China 颁发。IDT 还将展示最新的 pMEMS–based 时钟生成器和高灵活性 VersaClock® III 可编程时钟系列产品,以及业界首款集成计时、热传感和风扇控制解决方案(移动接入系列)。
 
此外,IDT 将展示针对智能电网应用获奖的单相和多相电能计量 IC。IDT 的 90E2x 和90E3x 系列提供业界最宽的动态范围,允许制造商将多种类型的电表合并为一个,为电表生产商简化了设计和生产过程,并为电力公司降低了存储和管理复杂性。IDT 的电能计量 IC系列还入围了《电子工程专辑》电子成就奖。
IDT  公司副总裁兼中国区总经理范贤志先生(Sean Fan)表示:“中国是 IDT 的重要战略市场,我们持续在这个市场取得增长。我们业界领先的电能计量和计时产品已获得成功,这些产品拥有新的设计并荣获了多个杰出产品奖项。凭借基于中国的设计和支持资源,我们期待在这个地区持续获得成功。”
 
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地和销售机构。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆 http://zh.idt.com 或访问FacebookLinkedInTwitterYouTube
 
###

IDT 和  IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
 
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
 
报界垂询:    Sue Kim(IDT 公司)
电话:(1-408) 284-2739 
 
敖琼/陶玮玮(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212/226
Email:Angela.ao@ebacomms.com        Sophie.tao@ebacomms.com

分享此文章

分享此文章