IDT 的最新 UFT 器件是业内唯一的单芯片可编程解决方案,可生成 8 个不同的输出频率同时抖动不足 300 飞秒
2013 - 10 - 17
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,推出其时钟器件的第三代通用频率转换器 (UFT) 系列,用于高性能光纤网络、无线基站和 100Gb 以太网 (GbE)接口应用。新的 UFT 器件是业内唯一能够生成 8 个不同的输出频率、且在标准的 12kHz到 20MHz 集成范围内拥有不到 300 飞秒 RMS 相位抖动的单芯片可编程解决方案。
IDT 的 8T49N28x UFT 计时器件系列提供 8 个独立可编程的时钟输出,并拥有适用几乎所有输入频率和选择几乎所有输出频率的灵活性。器件的高度集成和低抖动消除了对单独频率转换、冗余管理和抖动衰减器件的需要,使得系统设计人员能够通过将这些功能整合到一个单独器件上而节约成本和板面积。此外,通过采用 IDT 的 Timing Commander software 软件,器件在配置和易于编程方面具有明显的灵活性,使其在多接口和多模式操作中能够帮助实现简化设计工作。
IDT 公司副总裁兼计时与同步部门总经理 Christian Kermarrec 表示:“我们的最新一代 UFT 器件展示了 IDT 在提供灵活、强大和易于使用的时钟解决方案领域的领先优势。100GbE 应用需要强劲的计时器件来保证在低误码率 (BER) 下的可靠系统操作。IDT 的UFT 系列拥有仅 300 皮秒的 RMS 相位抖动,不仅满足作为紧凑单芯片解决方案的技术需要,也在灵活度和可编程性方面提供诸多附加优势,使其远远优于固定频率的分立器件解决方案。”
IDT 8T49N28x 器件根据应用需要在一个封装中支持 1 个或 2 个PLL。当作为一个频率合成器进行配置时,器件可使用一个低成本、常见的 10MHz 到 40MHz 晶体来生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何频率,而不必考虑所使用的晶体频率。在一个频率转换器配置中,器件的每个 PLL 可接受高达 4 个从 8 kHz 到 875 MHz 的输入参考时钟,并根据需要在它们之间相互转换,生成从 8 kHz 到 1.0 GHz 的任何输出频率。每个输出都可以单独配置为LVPECL、LVDS 或一对 LVCMOS 的信号。
由于受到 Timing Commander GUI (图形用户界面) 的全面支持,8T49N28x 系列可被轻松编程来满足系统需要,无需在数据表中对寄存器表格进行筛选。附加的基于 GUI 的控制、计算和状态监控使得用户能够尝试并微调配置。IDT 的 Timing Commander 软件和8T49N28x 产品配置文件可通过 www.idt.com/go/TimingCommander 在线下载。
供货
IDT 8T49N281i、8T49N282ii 和 8T49N283i 目前向合格客户提供样品。8T49N281i 和 8T49N 283i 通过 56-lead 8 x 8mm VFQFPN 封装,8T49N282i 通过 72-lead 10 x 10 mm VFQFPN 封装。更多关于 IDT 业内领先的时钟和计时解决方案产品组合,请访问 www.idt.com/go/clocks。
关于 IDT 时钟和计时解决方案
凭借规模超过其他厂商十倍的产品组合,IDT 成为全球时钟芯片领域的领导者,在满足几乎所有应用需求方面具有独一无二的地位。IDT 拥有业内最大的市场份额,是唯一一家“一站式”提供计时产品的厂商,产品涵盖从具有丰富特性的系统解决方案到简单的时钟结构器件。可编程选项和时钟解决方案定制能力满足了独特的客户需求,同时,最低抖动和最低功耗特性使 IDT 从竞争中脱颖而出。在产品背后,IDT 拥有一支世界级的支持团队,并以服务和响应能力为目标。IDT 也拓展了其产品系列,包括了频率控制产品,如来自 Fox Electronics 的 XpressO® 振荡器,以及正在迅速替代石英振荡器的创新的 MEMS 振荡器产品线。更多关于 IDT 领先的计时产品信息,请访问 http://zh.idt.com/products/clocks-timing。
关于 IDT 公司
IDT 公司拥有模拟和数字领域的优势技术,并且运用这些模拟和数字优势技术为广大终端用户提供了大量优化的、丰富的、创新性的系统级解决方案。IDT 在计时、串行交换电路和传输接口电路方面位于全球市场的领先地位。在通信、计算和消费芯片市场,IDT 发挥出模拟和系统设计的专长,为客户提供了各种应用广泛、性能优化的混合信号解决方案。IDT 公司总部位于美国加利福尼亚州圣荷塞,在全球各地设有设计中心、生产基地、销售机构和分销伙伴,通过 IDT Direct™ 提供直接购买服务。IDT 股票在纳斯达克全球精选股票市场上市,代号为“IDTI”。欲了解更多 IDT 详情,敬请登陆http://www.idt.com/china/或访问Facebook, LinkedIn, Twitter,和YouTube。
###
IDT 和 IDT 标志为 Integrated Device Technology, Inc. 的商标或注册商标。所有其它品牌、产品名称和标识为其所有者区分产品或服务的商标或注册商标。
新闻稿代发机构:博达公关有限公司
报界垂询: Sue Kim(IDT公司)
电话:(1-408) 284-2739
Email:sue.kim@idt.com
敖琼(博达公关)
电话:(8610)65228081 转212
Email:Angela.ao@ebacomms.com