中級

費用  49,500円(税込)   対象製品  マイコン全般

マイコンを使用したシステム開発に必要な内蔵周辺機能の仕組みと制御方法が習得できます。

開催日時/会場

  • 2020年 01月14日(火)~ 01月16日(木) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2020年 02月18日(火)~ 02月20日(木) 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
  • 2020年 03月02日(月)~ 03月04日(水) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 中止となりました
  • 2020年 04月21日(火)~ 04月23日(木) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 中止となりました
  • 2020年 06月23日(火)~ 06月25日(木) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

マイコンを利用したソフトウェア開発を目指す方にお勧めします。

受講に必要な前提知識

マイコンの構成要素と基本的な動作および電気回路の基礎知識、C言語でのプログラミング経験が必要です。
事前にマイコン入門コース組み込みC言語入門~文法編~コース組み込みC言語入門~実装編~コースの受講を推奨します。

内容

マイコンを使用したシステム開発に必要となる、内蔵周辺機能の仕組みと制御方法を学ぶことができるコースです。例として32ビットマイコンRX600シリーズを使います。周辺機能は、どのような分野でも使用されている「割り込み」「I/Oポート」「タイマ」「A/Dコンバータ」「シリアルコミュニケーションインタフェース」を取り上げます。さらにこれら周辺機能の応用例として「ダイナミック点灯」「キースキャン」「パルスモータ」を制御します。ドライバ周りを開発される方はもちろん、上流のアプリケーションを開発されている方でドライバの仕組みや役割を知りたい方にも最適なコースです。プログラミングはC言語を使用します。

カリキュラム

1日目

  1. I/Oポート
    〇I/Oポートのレジスタ設定 〇I/Oポートの外部回路 〇トレーニングボードを用いた演習
  2. 外部割り込み端子
    〇割り込みコントローラの設定 〇外部割り込み端子使用時のレジスタ 設定 〇割り込み関数の作成方法 〇多重割り込みの動作 〇トレーニングボードを用いた演習
  3. タイマ
    〇タイマ機能(インターバル、パルス出力、パルス入力) 〇インターバルタイマとしてのレジスタ設定 〇PWMモード 〇トレーニングボードを用いた演習

2日目

  1. A/Dコンバータ
    〇A/D変換の仕組み 〇A/Dコンバータのレジスタ設定 〇トレーニングボードを用いた演習
  2. シリアルコミュニケーションインタフェース
    〇シリアル通信の仕組み 〇シリアルコミュニケーションインタフェースのレジスタ設定 〇トレーニングボードを用いた演習
  3. ダイナミック点灯
    〇ダイナミック点灯の仕組み 〇ダイナミック点灯制御のアルゴリズム 〇トレーニングボードを用いた演習

3日目

  1. キースキャン
    〇キースキャンの仕組み 〇キースキャンのアルゴリズム 〇トレーニングボードを用いた演習
  2. パルスモータ
    〇パルスモータの仕組み 〇パルスモータの制御方法 〇トレーニングボードを用いた演習
  3. 総合演習
    〇トレーニングボードを用いた演習

テキスト立ち読み

テキストの一部が閲覧できます ⇒ 596 KB

演習環境

  • RX62Nトレーニングボード
  • E1エミュレータ
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

マイコンセミナ演習環境


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 01月14日(火)~ 01月16日(木)

2020年 02月18日(火)~ 02月20日(木)

2020年 03月02日(月)~ 03月04日(水)

2020年 04月21日(火)~ 04月23日(木)

2020年 06月23日(火)~ 06月25日(木)お申し込み

※ページ下部で関連セミナーもご紹介しております

本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー

このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

初級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 59,400円(税込)

初級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)

中級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 59,400円(税込)