初級

費用  59,400円(税込)
対象製品  マイコン全般

マイコンを使った組み込みシステムの基礎知識を学ぶことができるコースです。

開催日時/会場

  • 2020年 01月15日(水)~ 01月17日(金) 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
  • 2020年 01月27日(月)~ 01月29日(水) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2020年 03月17日(火)~ 03月19日(木) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 中止となりました
  • 2020年 04月22日(水)~ 04月24日(金) 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) お申し込み受付を停止しています
  • 2020年 05月20日(水)~ 05月22日(金) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

マイコンをはじめて学習される方にお勧めします。

受講に必要な前提知識

特に前提知識は必要ありません。

内容

マイコンの構成要素(CPU、メモリ、周辺機能)と基本動作、アセンブリ言語によるプログラムの基本構造(順次、選択、繰り返し)とサブルーチン、周辺機能(ポート、タイマ)の特徴と制御方法、割り込みの特徴と動作原理、開発手順などの組み込みシステムの基礎知識を学ぶことができるコースです。 また、マイコンの種類やマイコンを使った応用分野を紹介します。デジタルの数値表現である2進数の扱い方についても解説します。ソフトウェアは、32ビットマイコンRX600シリーズを例に、アセンブリ言語命令の使い方、プログラミング方法を解説します。シミュレータを使って例題と自身で作成したプログラムを動作確認し、理解を深めることができます。ハードウェアは、メモリとの接続およびスイッチやLEDなどの外部装置との接続を解説します。トレーニングボードとエミュレータを使って例題と自身で作成したプログラムを動作確認し、理解を深めることができます。

カリキュラム

1日目

  1. 導入
    〇マイコンの歴史 〇マイコンの特徴と利点 〇ハードとソフトの関係
  2. マイコンの動作原理
    〇マイコンの基本構成 〇マイコンの動作 〇マイコンの種類と応用分野 〇RXの概要
  3. デジタル信号と2進数によるデータ表現
    〇デジタル信号と2進数 〇マイコンが扱うデータの種類 〇命令コードの表し方 〇数値データの表し方 〇文字データ 〇16進数表示
  4. アセンブリ言語とプログラミング
    〇CPU内部レジスタ 〇命令とプログラム 〇CPUの基本動作と命令 〇アセンブリ言語プログラムの書き方 〇アセンブラ制御命令

2日目

  1. マイコンの動作に必要なハードウェア
    〇電源回路 〇発振回路 〇リセット回路
  2. CPUとメモリの接続
    〇CPUの信号とリード/ライト動作 〇メモリの種類 〇CPUとメモリの接続
  3. CPUと周辺機能の接続
    〇CPUと入出力装置のインタフェース 〇Input/Outputポート 〇タイマ

3日目

  1. 割り込み
    〇割り込みとは 〇割り込みの種類 〇論割り込みの動作 〇割り込みのプログラム
  2. システム開発の手順と開発環境
    〇システム開発の手順 〇開発環境

テキスト立ち読み

テキストの一部が閲覧できます ⇒ 858 KB

演習環境

  • RX62Nトレーニングボード
  • E1エミュレータ
  • RXファミリ用C/C++コンパイラパッケージ

マイコンセミナ演習環境


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 01月15日(水)~ 01月17日(金)

2020年 01月27日(月)~ 01月29日(水)

2020年 03月17日(火)~ 03月19日(木)

2020年 04月22日(水)~ 04月24日(金)

2020年 05月20日(水)~ 05月22日(金)お申し込み

※ページ下部で関連セミナーもご紹介しております

本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー

このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

初級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)

中級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 59,400円(税込)

中級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 49,500円(税込)