初級

費用  33,000円(税込)
対象製品  マイコン全般

マイコンを使った組み込みで多く使われるC言語の基本文法を習得できます。

開催日時/会場

  • 2020年 01月09日(木)~ 01月10日(金) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2020年 01月23日(木)~ 01月24日(金) 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 終了しました
  • 2020年 02月13日(木)~ 02月14日(金) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 終了しました
  • 2020年 03月24日(火)~ 03月25日(水) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 中止となりました
  • 2020年 05月12日(火)~ 05月13日(水) 9:30~17:00
  • 新大阪会場(CIVI新大阪東) 
  • 2020年 06月10日(水)~ 06月11日(木) 9:30~17:00
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア) 

お申し込み受付の締切は、セミナー開催の前営業日17:00となります。

受講をお勧めしたい方

これからC言語を学ぼうとお考えの方にお勧めします。

受講に必要な前提知識

論理演算やメモリ、スタックなどの簡単なマイコンの基礎知識と一般的なプログラミング経験が必要です。 事前にマイコン入門コースの受講を推奨します。 またプログラミング経験のない方は、プログラムを書くためのロジック思考入門コース の受講を推奨します。

内容

C言語の基本文法を習得するコースです。変数、定数、演算子、制御文、配列などの基本文法から関数、構造体、ポインタ、記憶域クラスといった応用知識も紹介します。机上演習やルネサス統合開発環境を用いたプログラミング演習で理解を深めることができます。

カリキュラム

1日目

  1. C言語によるプログラムの作り方
    〇簡単なプログラムを作る 〇キーワード 〇基本的な書き方 〇スタイル例 〇プログラムができるまで
  2. 変数と型
    〇変数とは 〇変数を宣言する 〇型 〇ANSI規格の基本型 〇RXコンパイラの基本型 〇変数名の規則 〇変数の初期化 〇変数の参照
  3. 定数
    〇整数定数 〇浮動小数点定数 〇文字定数 〇文字列
  4. 演算子
     〇代入 〇算術演算 〇比較 〇論理演算 〇ビット単位の論理演算 〇ビット単位のシフト 〇複合代入 〇単項演算 〇演算子の優先順位
  5. 選択文
    〇if文 〇elseのあるif文 〇多岐選択のif文 〇switch文 〇式と文 〇式の評価
  6. 配列
    〇配列とは 〇配列の宣言 〇配列宣言時の初期化 〇配列の参照 〇配列の使用例
  7. 繰り返し文
    〇for文 〇while文 〇for文とwhile文の比較 〇無限ループ 〇do文 〇break文

2日目

  1. 関数を作る
    〇関数とは 〇関数定義 〇関数を呼び出す 〇関数間でのデータの受け渡し 〇仮引数と実引数 〇値を返す 〇関数原型宣言
  2. 構造体
    〇個人データを管理する 〇構造体とは 〇構造体の型の宣言 〇構造体の変数の宣言 〇構造体変数の初期化 〇メンバの参照 〇構造体の代入
  3. ポインタ
    〇ポインタ変数とは 〇ポインタ変数の宣言 〇ポインタ変数による間接参照 〇構造体を指すポインタ変数
  4. 算術型変換
    〇算術型変換とは 〇算術型変換の注意事項と解決策 〇定数の型
  5. 記憶域クラス
    〇変数の有効範囲 〇関数の有効範囲 〇extern記憶域クラス 〇static記憶域クラス 〇変数の性質
  6. 前処理指令
    〇前処理 〇オブジェクト形式マクロ 〇ファイルの取り込み

テキスト立ち読み

テキストの一部が閲覧できます ⇒ 517 KB

演習環境

  • RL78ファミリ用Cコンパイラパッケージ
  • シミュレータ

お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 01月09日(木)~ 01月10日(金)

2020年 01月23日(木)~ 01月24日(金)

2020年 02月13日(木)~ 02月14日(金)

2020年 03月24日(火)~ 03月25日(水)

2020年 05月12日(火)~ 05月13日(水)お申し込み

2020年 06月10日(水)~ 06月11日(木)お申し込み

※ページ下部で関連セミナーもご紹介しております

本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー

このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

初級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場、新大阪会場
  • 【受講料】
  • 59,400円(税込)

はじめてのプログラミング~文法学習のその前に~コース(旧コース名:プログラムを書くためのロジック思考入門コース)

初級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア)
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)