初級

費用  22,000円(税込)
対象製品  マイコン周辺全般

平易な解説と実験を通して、ダイオード、トランジスタ、FETおよびオペアンプなどの動作、特性、具体的な回路例が学べます。
2020年7月開催より、内容をリニューアルいたしました!
電気系以外の技術者の方にも理解しやすく、新人技術者の基礎教育にも最適です。
なお本セミナーにつきましては、座学のみで実験は含みませんのでご承知おきください。

開催日時/会場

  • 2020年 08月20日(木)~ 08月21日(金) 【1日目】13:00~17:00 【2日目】9:30~17:00
  • オンライン 終了しました
  • 2020年 11月19日(木)~ 11月20日(金) 【1日目】13:00~17:00 【2日目】9:30~17:00
  • オンライン

お申し込み受付の締切は 2020年11月11日(水)17:00 となります。

受講をお勧めしたい方

初めて電子回路の設計に携わる方やデジタル回路技術者で、アナログ回路の基本を身につけたい方にお勧めします。

受講に必要な前提知識

義務教育レベル(電圧、電流、抵抗、オームの法則)の知識があれば十分です。

内容

難解な理論を使わず平易な解説でダイオード、トランジスタ、FETおよびオペアンプなどの動作、特性、具体的な回路例などを理解することができます。
また、各素子のデータシート掲載されている特性項目についても解説します。

デジタル回路入コース と組み合わせることで、電子回路一般の知識が習得できます。

カリキュラム

1日目

  1. 代表的な部品
    〇オームの法則 〇抵抗、コンデンサ、コイルの電気的特性
  2. 交流回路
    〇正弦波交流 〇位相、共振回路例、フィルタ
  3. 半導体素子
    〇半導体とは 〇ダイオードの構造、特性、回路例

2日目

  1. バイポーラトランジスタ
    〇バイポーラトランジスタの構造、動作、特性
  2. ダイオード、トランジスタを用いた回路実験
  3. トランジスタの増幅作用
    〇増幅回路(固定バイアス・自己バイアス・電流帰還バイアス)
  4. FET
    〇FETの構造、動作、特性、増幅回路

※日々の進行の目安です。
※カリキュラムは予告なく変更されることがあります。

受講に必要なもの

電卓(できるだけ関数電卓)


お申し込みを希望の方は、下記の日程を選択して申し込みボタンを押してください。

2020年 08月20日(木)~ 08月21日(金)

2020年 11月19日(木)~ 11月20日(金)お申し込み

※ページ下部で関連セミナーもご紹介しております

本セミナー前後の受講をお勧めするセミナー

このセミナー内容だと難易度が低い、または高いとお感じの方はこちらの関連セミナーもご覧ください。

初級

  • 【開催場所】
  • 豊洲会場(豊洲フォレシア)
  • 【受講料】
  • 66,000円(税込)

初級

  • 【開催場所】
  • オンライン
  • 【受講料】
  • 33,000円(税込)