製品別 RoHS対応状況 (簡易証明書)
製品別画面より、下記のように検索できます。*この操作は、旧インターシル品、旧IDT品は対象外です
1. 社外Webサイト画面 での検索方法
まずルネサスの社外サイトに行きます。https://www.renesas.com/
この画面の上部にある検索ボックスに「製品名」をご入力ください。製品に関する情報を検索戴きます。「R5F564ML」で検索してみます。
画像
2. 検索したい「型名」や「グループ名」を特定して改めて検索
下記画面は、「R5F564ML」で検索した結果、出て来る画面の例です。
「R5F564ML」の型名を含めた製品ページが結果に出力されます。
「RX64M - RXv2 コア採用 5.06CoreMark/MHz (607CoreMark) 高性能 32 ビットマイクロコントローラ」をクリックします。
画像
3. その結果、その型名に関するスペック情報が含まれたページに遷移します。
製品選択欄に発注型名が表示されます。
画像
発注型名の→横のパッケージマークをクリックすると、パッケージやRoHS対応情報などが表示されます。
画像
4. 上記の画面で、RoHS info欄(の英語または日本語の箇所をクリックすると、下記のようにRoHSのデータが表示されます。
全ての製品で、いつもデータ表示されるわけではありません。汎用品などの場合のみWebで情報開示しております。
Webに掲載しない製品の分につきましては、当社担当営業を通じて、ご請求戴き度く、お願い申し上げます。
画像