様々なアプリケーションで自動電子制御システムの導入が拡大している今、システムの信頼性と安全性の要件は、機能安全規格が依然オプションとなっている市場であっても、システム設計において非常に重要な要素となってきています。しかし、その要件を満たしたシステムを設計し、適切な機能安全(FuSa)規格ISO 26262、IEC 61508またはIEC 60730の認証を受けるには、多大な労力と時間が必要で、既存の非安全システム開発に比べてコストが増加し、結果製品リリースが大幅に遅れるリスクを持っています。

ルネサスでは、培った機能安全技術と知見を活かし、お客様の機能安全システムの設計・開発の負担を軽減するソリューションを提供しています。 当社のMCU/MPU向け機能安全ソリューションは、お客様の機能安全システム開発や認証を手助けし、早い市場投入に役立ちます。

機能安全規格向けソリューション一覧