概要

説明

IECUBE

PG-FP5

フルスペックエミュレータIECUBEとフラッシュメモリプログラマPG-FP5に共通で使用できる電源です。

リリース情報

仕向け地域 発注型名 安全規格 IEC62368-1 基準変更後の対応  *重要3
日本向け QB-COMMON-PW-JP 従来どおり
米国向け QB-COMMON-PW-EA 従来どおり
欧州向け PG-FP5またはIECUBEに同梱 従来どおり
中国向け QB-COMMON-PW-CN 生産を終了しました。
香港向け QB-COMMON-PW-HK 生産を終了しました。
韓国向け QB-COMMON-PW-KR お問合せください。
シンガポール向け QB-COMMON-PW-SG 生産を終了しました。
台湾向け QB-COMMON-PW-TW 出荷期限:2025年2月7日

重要 :

  1. 欧州のルネサス販社でPG-FP5(保守製品)またはIECUBEを購入する場合、製品中に電源が同梱されています。
  2. 電気用品安全法により、海外向け電源アダプタは日本国内に出荷できません。また、商用電源側のプラグ形状が異なっていますので、日本国内用「QB-COMMON-PW-JP」は国外ではご使用頂けません。その国に合う電源アダプタをご購入ください。仕向け国からのオーダに対する出荷のみの対応となります。
  3. 安全規格 IEC62368-1 基準変更により、日本を除くアジア地域で使用されているIECUBE、PG-FP5(保守製品)用電源アダプタ(当該製品)を生産中止します。台湾向けについては、認証期限(2025/2/7)以降、出荷不可となります。 必ず期限までに担当営業または特約店を通じて、必要な最終所要数をご連絡ください。韓国向けには期限はありませんが、個別相談とさせていただきます。また当該電源アダプタの代替品が無いため、IECUBEのアジア地域向けの出荷も停止します。
    日本、米国、欧州向けには IECUBE、当該製品とも従来通り出荷を継続いたします。

ターゲットデバイス