Boost converters, also known as a step-up converters, are DC/DC power converters with an output voltage greater than its input voltage. The driver boosts the voltage of the power source that is less than the Vin.

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
Example of Driving an MCU from a Low-Voltage Power Supply by Using a Step-Up DC/DC Converter and Start-Up IC アプリケーションノート PDF 91 KB
AN1256: Boost Converter Generates 5V at 375mA from Wide Range Negative Input Supply アプリケーションノート PDF 59 KB
How to Efficiently Boost Power in High Voltage Automotive Applications ホワイトペーパー PDF 434 KB

file_downloadダウンロード

printニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
How to Charge Supercapacitor Banks 基本ページ 2020年4月11日
Pulse Width Modulation 基本ページ 2020年4月10日
Linear vs. Switching Regulators 基本ページ 2020年3月31日