ワイヤレス充電器は、対象とするデバイスにケーブルやワイヤーを接続することなく送電するためのトランスミッタとレシーバで構成されます。ワイヤレス給電トランスミッタや充電ステーションの近くに機器を置くだけで、内蔵する2次電池を充電することができます。機器に充電用のジャックが不要であることから、その筐体を完全に密封して防水加工を施すことも可能になります。本質的な利便性以外に、ワイヤレス充電には信頼性が大きく向上するというメリットもあります。充電用のジャックは機械的に損傷しやすく、誤ったプラグを不注意に差し込むことで壊れてしまう可能性があるからです。ワイヤレス充電の基本原理は、ファラデーの法則に基づく誘導起電力を利用するというものです。この原理は、モーターやトランスでも一般的に用いられています。

View on a larger screen to use.

Wireless Battery Charger Block Diagram

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
その他資料
Wireless Power Products Overview 概要 PDF 1.14 MB