RZ/N2L Industrial Network SOM Kit
YCONNECT-IT-RZN2Lは、RZ/N2Lを用いて産業イーサネット通信を使用したアプリケーションの評価を行うことができるコンパクトなリファレンスキットです。このキットには"Stamp Module"、"Carrier Board"と呼ばれる2つのボードを含んでいます...
Lab on the Cloud を利用可能
PCベースのGUIで、実物のボードを使わずに、仮想ラボ上で開発とテストを開始できます。