このソリューションを組み込むことにより、タンクレスガス給湯器の使い勝手を大幅に向上させることができます。2つのコントローラを活用 - 1つはキッチン、もう1つは浴室 - 水温と水量を遠隔操作できます。
ルネサスは、コストパフォーマンスに優れコンパクトな2チップMCUソリューションを利用して、このソリューションを開発しました。このソリューションにはMCU、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fiといった、センサおよび接続モジュール、±1.5%RHまで対応する高精度な温度/湿度センサも含まれています。
このシステムのメリット:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。