無線基地局は、セルサイトまたはBTS(Base Transceiver Station)とも呼ばれています。この装置はユーザーの機器(UE)とネットワークとの間の無線通信を可能にします。ここで言うUEには、携帯電話機(携帯型端末)、WLL(Wireless Local Loop)電話、無線によるインターネット接続機能を備えるコンピュータ、Wi-Fi/WiMAX対応機器などがあります。ネットワークとしては、4G LTE、GSM、CDMA、WLL、WAN、Wi-Fi、WiMAXといった任意の無線通信技術を利用するものが挙げられます。無線基地局自体は、モバイル機器と通信するためのタワー、トランスミッタ、無線アンテナなどから構成されます。