FTTx/xPONに対応するONU(光ネットワークユニット)は、光ファイバを介して伝送された光信号を終端し、音声やデータを配信するために電気信号に変換する役割を担います。得られた電気信号は、ツイストペアケーブルを使って個々の加入者に送られます。通常、ONUはFTTB(Fiber to the Building)やFTTC(Fiber to the Curb)のアプリケーションに使用されます。
FTTx/xPONに対応するONU(光ネットワークユニット)は、光ファイバを介して伝送された光信号を終端し、音声やデータを配信するために電気信号に変換する役割を担います。得られた電気信号は、ツイストペアケーブルを使って個々の加入者に送られます。通常、ONUはFTTB(Fiber to the Building)やFTTC(Fiber to the Curb)のアプリケーションに使用されます。
View on a larger screen to use.