2016年4月8日

IDT®社(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、4月20日~22日に幕張メッセで開催されるTECHNO-FRONTIER 2016に出展、主要製品であるタイミング、ワイヤレス給電、RF、センサーの各製品を展示すると発表しました。展示ブースは6A-118で、各種製品デモを見ることができます。

 本展示会での展示製品は下記の通りです。

  • ワイヤレス給電製品:スマートフォンやウェアラブル、家具など、さまざまなコンシューマ製品での採用例や使用例など
  • タイミング製品:業界をリードする製品ポートフォリオの紹介
  • センサー製品:昨年新たに製品ポートフォリオに加わったZMDI社のセンサー技術の紹介
  • RF製品:先進のRF製品ファミリーの紹介

  「昨年のTECHNO-FRONTIERへの出展以降、IDTは優れた新技術を開発・獲得してきました。本展示会では、これら技術や、最近IDTの製品ポートフォリオに追加されたセンサーソリューション技術についてご紹介します。」と日本IDTの社長、迫間幸介は述べています。

展示会名:        TECHNO-FRONTIER 2016 (公式サイト:http://www.jma.or.jp/tf/ja/index.html

会   期:         2016年4月20日(水)~22日(金) 10:00~17:00

会   場:         幕張メッセ ブースNO.6A-118

 

IDT社について

IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。タイミング、シリアル・スイッチ、インタフェース、アナログやシステムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器の分野で、特定の用途に完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.idt.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeGoogle+ でもお調べいただけます。

 IDTおよびIDTのロゴは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

《本プレスリリースに関するお問合せ先》

日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社

〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F

マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美

TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: mayumi.honda@idt.com