IDTの相対湿度センサーが優れた正確性と応答時間を提供、システム性能を向上させ、電力要件を最小限に

2017年11月30日

SAN JOSE, Calif., November 30, 2017 – IDT®(Integrated Device Technology, Inc.、本社:米国カリフォルニア州サンノゼ、NASDAQ:IDTI)は本日、急成長している高性能センサー製品ポートフォリオに、相対湿度(RH)センサーIC製品ファミリを加えたことを発表しました。IDTの湿度センサーは、市場の他の製品に比べ、高い精度と最速の測定応答時間を実現しています。

  相対湿度センサーのIDT® HS300xファミリは、±1.5%のRH精度、6秒の応答時間(20~80%のRH範囲/静止空気/エアフローなしの状態で評価)を特徴としています。湿度センサーは測定時に電力消費量が最も大きくなるため、安定した測定に対する応答時間が短いことで、必要なサンプリング量が低減します。電力消費量が低下すればバッテリー寿命が伸びるため、この特徴はバッテリー駆動の用途では特に重要になります。

  高精度と応答時間の速さに加えて、HS300xファミリは堅牢な炭化ケイ素による構造と革新的な設計により、0.1% RH/年という非常に長期の安定性を備えています。そのため、使用寿命がさらに伸び、有効原価も低くなります。IDTの湿度センサーは、医療用酸素の水蒸気量の測定、冷蔵庫などの家電製品の湿度測定、工業プロセスでの湿度モニタリング、冷暖房機器(HVAC)、測候所、ポータブルヘルスデバイスなど、幅広い用途に適しています。

  「業界をリードするIDTのセンサー製品ポートフォリオに、高性能の湿度センサーが加わり、さらに充実したものになりました」と、IDTグローバルオペレーション担当エグゼクティブバイスプレジデント兼CTOである、Sailesh Chittipeddiは述べています。「IDTの湿度センサーは単体でも使用できますが、IDTのガスセンサーとフローセンサーに組み込んで、総合的な環境センシングソリューションを実現することも可能です。これらの製品には、品質とサポートに関するIDTの長年にわたる実績の裏付けがあります。IDT製品は、産業、医療、車載分野のさまざまな用途に最適なソリューションを提供します」

  HS300xファミリはHS3001HS3002HS3003HS3004の4種類のデバイスで構成され、RH測定精度はそれぞれ±1.5%、±1.8%、±2.8%、±3.8%です。どのデバイスもさらに消費電力を抑えるために、極めて低い1µAの静止電流を特徴としており、極端な湿度環境でのより正確な制御を可能にするため、センシング範囲が5~95%と非常に広範です。デバイスは3.0×2.4×0.8 mmのコンパクトなLGAパッケージで提供します。HS300xデバイスと評価ボードは現在入手可能です。

IDT社について

 IDT 社(Integrated Device Technology, Inc.)は、顧客の用途に最適化したシステムレベルのソリューションを開発します。RF、高性能タイミング、メモリーインタフェース、リアルタイムインターコネクト、オプティカルインターコネクト、ワイヤレス給電、スマートセンサーの分野において、システムに関する専門技術で市場のリーダーシップをとっています。これら技術を利用して、通信、コンピュータ、民生用電子機器、車載、産業の用途向けに完全に最適化したミックスド・シグナル半導体のソリューションを提供しています。本社は、米国カリフォルニア州サンノゼ。世界中に設計、製造、販売の拠点があります。IDT社の株式はNASDAQ Global Select Stock Market®市場で取引されています。証券コードは「IDTI」。IDTに関する詳しい情報はwww.IDT.comをご覧ください。FacebookLinkedInTwitterYouTubeGoogle+ でもご覧いただけます。 

IDT、IDTのロゴおよびZMDIは、Integrated Device Technology Inc.の商標または登録商標です。製品やサービスを特定するために使用されるその他のブランド名、製品名、マークは、各所有者の商標または登録商標の場合があります。

《本プレスリリースに関するお問合せ先》
日本アイ・ディー・ティー(IDT)合同会社
〒105-0012 東京都港区芝大門1-9-9 野村不動産芝大門ビル6F
マーケティング コミュニケーションズ 本田 真由美
TEL: 03-6453-3039 FAX: 03-6453-3011 E-mail: [email protected]

この記事をシェアする