5. 介绍 Intro
The DA14531 (core Arm® Cortex® M0+) 是蓝牙低功耗(BLE)设备系列,可在非常低的功率水平下运行,同时提供世界一流的RF性能。
该器件封装面积小,同时仍提供片上接口配置的极大灵活性,使其适合各种应用。 欲了解更多信息,请参见 DA14531资料集指引。
该开发套件包括一组硬件(带有板载调试器的开发板),并由软件开发套件 SDK (即开发工具链,源代码示例等)和文档支持。
5.1. 指导目的
本指南的目的是概述DA14531 Pro开发板,并描述硬件的设置和软件工具的安装,以充分利用开发板。
该指南的组织方式如下:
5.2. 完成教程需要多长时间?
本教程需要 30-40分钟 才能完成。有关更多信息,用户可以查阅随附的文档。本指南约定使用相关文本参考相关文档 供进一步阅读。
5.3. 拆箱包装里有什么?
可以通过各种 分销商 订购DA14531 Pro开发套件的零件。DA14531 Pro开发套件包含以下各项:
蓝牙低功耗主板
MINI USB线
用于DA14531 Pro开发套件的DA14531子板